+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전력 등급은 전기, 전자 또는 기계 장치가 공칭 작동 매개변수를 유지하면서 의도된 용도에 맞게 안전하고 호환 가능한 방식으로 영구적으로 공급, 소비 또는 처리할 수 있는 전력의 최대값으로 제조업체에서 지정한 값입니다. 이는 주변 온도, 공급 전압, 주파수 또는 냉각 수준과 같은 실험실 또는 기준 조건에서 장치 유형에 대한 기술 표준을 준수하여 결정된 값입니다.
정격 전력은 장치의 작동 능력과 특정 애플리케이션에 대한 장치 선택을 평가하는 데 중요한 기준입니다. 전기 모터, 히터, 변압기 또는 전원 공급 장치와 같은 부하의 경우 효율성과 서비스 수명이 모두 보장되는 작동 수준을 결정합니다. 이 값을 초과하면 과열, 과부하, 효율성 저하, 극단적인 경우 장비의 손상 또는 파손으로 이어질 수 있습니다.
발전기, 태양광 패널 또는 오디오 증폭기와 같은 에너지원의 경우 전력 정격은 성능 저하 위험 없이 지속적으로 공급할 수 있는 최대 에너지를 의미합니다. 실제로는 시스템 수명에 악영향을 미치지 않는 순간적인 과부하를 의미하는 순간 전력 또는 피크 전력이라는 개념도 사용될 수 있지만, 여전히 주요 기준 매개변수는 정격 전력입니다.
장비 명판과 기술 문서에 정격 전력을 표시하면 올바른 사용과 다른 시스템 구성 요소와의 통합을 가능하게 하여 안전과 설치 요건 준수를 보장할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。