+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
수학적 모델링은 방정식, 함수, 방정식 체계 또는 확률 모델과 같은 수학적 구조를 사용하여 실제 현상, 시스템 또는 프로세스의 추상적 표현을 만드는 과정입니다. 모델링의 목적은 시스템을 지배하는 메커니즘을 설명하고 이해하며 다양한 조건에서 시스템의 동작을 예측하는 것입니다. 수학적 모델은 과학, 기술 및 엔지니어링 분야에서 핵심적인 역할을 하며, 정량적인 방식으로 시스템을 분석하고 최적화할 수 있게 해줍니다.
모델링은 연구 중인 현상의 본질적인 특징에 집중하기 위해 단순화된 가정을 사용합니다. 변수, 매개변수, 변수 간의 관계를 도입함으로써 물리적, 화학적, 생물학적, 경제적 또는 기술적 프로세스의 역학을 반영할 수 있습니다. 결과가 입력에 의해 고유하게 결정되는 결정론적 모델과 무작위성과 불확실성이 고려되는 확률론적 모델이 있습니다.
엔지니어링에서 수학적 모델링은 기계, 자동화, 전자, 회로 이론, 음향학 또는 열역학 등에 응용됩니다. 수학적 모델링을 사용하면 값비싼 물리적 프로토타입 없이도 개념을 설계, 테스트 및 검증할 수 있습니다. 동시에 적절한 알고리즘을 사용하여 모델을 수치적으로 처리하는 컴퓨터 시뮬레이션()도 가능합니다.
모델의 검증 및 검증에는 결과를 실험 데이터와 비교하여 관련성과 한계를 평가하는 작업이 포함됩니다. 필요에 따라 현실을 더 잘 반영하도록 모델을 개발하고 개선할 수 있습니다. 따라서 수학적 모델링은 이론과 엔지니어링 실무를 연결하는 중요한 분석 및 설계 도구입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。