+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
나노기술( )은 나노미터, 즉 100나노미터 이하의 스칼레스에서 적어도 한 차원 이상의 구조, 재료 및 장치의 설계, 연구 및 응용과 관련된 과학 및 기술의 학제 간 분야입니다. 이 크기 범위에서는 거시적 스케일에서는 발생하지 않는 양자 현상, 표면 효과 및 변화된 물리화학적 특성이 지배적으로 나타나기 시작합니다. 이를 통해 나노기술 소재와 시스템은 독특한 기계적, 광학적, 전기적 또는 자기적 특성을 나타낼 수 있습니다.
나노기술의 발전은 주사 현미경과 전자 리소그래피와 같은 첨단 이미징 및 조작 기술에 의존하여 원자 단위로 구조를 만들고 분석합니다. 전통적인 엔지니어링 방법과 달리 나노 기술은 분자 또는 원자 구조의 자발적인 형성을 포함하는 소위 '상향식' 접근 방식을 기반으로 하는 경우가 많으며, 이는 처음부터 기능성 재료를 정밀하게 구성할 수 있는 길을 열어줍니다.
나노 기술의 응용 분야는 전자, 의학, 에너지부터 재료 공학 및 환경 보호에 이르기까지 다양합니다. 전자 분야에서는 반도체 부품의 소형화와 고밀도 집적 회로 개발을 가능하게 하고, 의학 분야에서는 표적 세포에 정확하게 도달할 수 있는 약물 운반체를 설계할 수 있게 합니다. 나노 기술은 또한 강도가 향상된 소재, 자가 세척 표면, 활성도가 향상된 촉매 및 새로운 보호 코팅을 개발하는 데에도 사용되고 있습니다.
나노 기술의 특징은 물리학, 화학, 생물학, 재료 과학 및 공학의 지식을 통합해야 하는 원자 및 분자 수준에서 공정을 엄격하게 제어해야 한다는 점입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。