+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Zip 드라이브 - 정의

Zip 드라이브( )는 1990년대 중반 Iomega에서 컴퓨터 데이터를 저장하고 전송하기 위해 개발한 이동식 디스크 드라이브의 일종입니다. 이 장치는 플로피 디스크를 확대한 것처럼 보이지만 훨씬 더 높은 용량과 데이터 전송 속도를 제공하는 플라스틱 인클로저에 들어 있는 특수 자석 미디어인 Zip 드라이브를 사용했습니다. Zip 디스크는 버전에 따라 100MB, 250MB 또는 750MB의 정보를 저장할 수 있었으며, 이는 표준 3.5인치 플로피 디스크에 비해 상당한 발전이었습니다.

Zip 기술은 하드 디스크 드라이브에 사용되는 것과 유사한 자기 기록 방식을 기반으로 하여 기록 밀도와 기계적 신뢰성을 높였습니다. 액추에이터는 내부(PC 장착형) 및 외부 버전으로 제공되었으며, 인터페이스 (예: SCSI, IDE, USB 또는 LPT)를 통해 연결되었습니다. 이를 통해 PC와 매킨토시 컴퓨터를 비롯한 다양한 시스템 플랫폼에서 사용할 수 있었습니다.

액추에이터는 대용량 파일을 안전하게 전송해야 하는 사무실, 교육 및 그래픽 환경에서 인기를 얻었습니다(예: DTP 프로젝트, 데이터 아카이브 또는 백업). 휴대성, 플로피 디스크보다 뛰어난 기계적 내구성, 상대적으로 저렴한 운영 비용 등의 장점이 있었습니다. 하지만 시간이 지나면서 CD-R, DVD, USB 스틱, 외장 디스크와 같이 더 용량이 크고 편리한 미디어로 대체되었습니다.

기계적 고장에 대한 취약성 및 일부 모델에서 발견된 소위 '죽음의 클릭' 문제와 같은 기술적 한계로 인해 사용자 신뢰도가 점차 하락하고 결국 지퍼 액추에이터가 시장에서 철수하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 장치는 플로피 디스크 시대에서 오늘날의 반도체 기반 솔루션으로 넘어가는 과도기 동안 대용량 저장 기술 의 진화( )에 중요한 역할을 했습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기