+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
네가와트( )는 에너지 공학 및 에너지 수요 관리 분야에서 효율 또는 절약 조치의 실행으로 인해 소비되지 않은 전기량을 나타내는 용어입니다. 아모리 로빈스(Amory Lovins)가 제안한 이 용어는 전력 단위인 메가와트(MW)와 반대되는 개념으로, 에너지의 생산이 아니라 소비되지 않은 양을 의미합니다. 이러한 관점에서 네가와트는 수요를 충족하는 것이 아니라 수요를 줄임으로써 생성되는 가상의 에너지원으로 해석할 수 있습니다.
기술적, 경제적 관점에서 네가와트는 인프라 업그레이드, 에너지 효율적인 장비 사용, 프로세스 자동화 또는 소비 관리 최적화를 통해 에너지 수요를 줄이면 새로운 발전원 및 송전 인프라에 대한 투자를 피할 수 있으므로 가장 비용 효율적인 전력 '생성' 형태로 간주됩니다. 또한 네가와트는 온실가스 배출량 감소, 네트워크 손실 감소, 에너지 보안 강화에 직접적으로 기여하기 때문에 기후 및 에너지 전환 정책의 중요한 구성 요소입니다.
엔지니어링 실무에서 네가와트 측정은 에너지 소비에 대한 참조 시나리오를 모델링하고 구현된 효율성 조치로 인한 차이를 분석하여 구현됩니다. 시스템 관점에서 네가와트는 전력 시스템 균형의 맥락에서 기존의 메가와트와 동등하게 취급되는 수요 감축 경매 또는 수요 측 관리(DSM) 프로그램과 같은 시장 메커니즘에 통합될 수 있습니다(예: 수요 감축 경매 또는 수요 측 관리 프로그램).
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。