+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
지렛대 회로( )는 전자 및 전력 시스템에서 출력 전압이 허용 임계값 이상으로 제어되지 않고 상승하는 경우 신속하고 효과적으로 매우 낮은 수준(0에 가까운 수준)으로 낮추는 데 사용되는 보호 회로입니다. 크로바는 전도성 소자(가장 일반적으로 사이리스터, 트라이악 또는 트랜지스터)를 사용하여 전원 라인을 접지 또는 음극 레일에 단락시켜 퓨즈를 끊거나 다른 메커니즘을 트립하여 전원 공급 장치를 차단하는 방식으로 작동합니다.
이 회로는 전압을 지속적으로 조절하는 것이 아니라 미리 정해진 임계값을 초과하면 즉시 작동하는 안전장치 역할을 합니다. 안정화된 전원 공급 장치, 민감한 디지털 회로를 위한 전원 공급 시스템, 과전압으로 인해 영구적인 부품 손상이 발생할 수 있는 통신 및 산업 장비에 자주 사용됩니다. 비교기, 제너 다이오드 또는 기타 전압 기준 회로는 비정상 전압을 감지하고 크로바의 실행 요소를 제어하는 데 사용됩니다.
일반적인 지렛대 회로는 빠르고 안정적으로 작동하여 갑작스러운 서지 발생 시에도 보호 기능을 제공합니다. 응답이 자동으로 이루어지기 때문에 설계가 간단하고 수신 측의 전원 상태를 지속적으로 모니터링할 필요가 없다는 장점이 있습니다. 그러나 설계 실무에서는 지렛대가 부하 및 전원에 미치는 영향을 고려해야 하는데, 이는 지렛대의 트립이 순간적으로 큰 단락 전류의 흐름을 포함하기 때문입니다. 이를 위해서는 퓨즈 또는 자동 전원 차단 시스템을 포함한 보호 부품을 적절히 선택해야 합니다.
이러한 유형의 회로는 전압을 단락시키는 대신 전압을 제한하는 클램프 유형 회로를 보완하는 고급 과전압 보호 시스템에도 사용됩니다. 최신 보호 방법의 개발에도 불구하고 지렛대는 많은 산업 및 실험실 애플리케이션에서 효과적이고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 남아 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。