+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
재생 가능 에너지원(RES)은 자연 환경 주기를 통해 지속적으로 재생되기 때문에 사용이 잠재력의 영구적인 고갈로 이어지지 않는 에너지 자원의 범주입니다. 복사 에너지 태양, 풍력, 수력, 바이오매스 또는 지열 에너지와 같이 인류와 관련된 기간 동안 개발로 인해 자원이 감소하지 않는 자연에서 유래한 에너지원입니다.
에너지 공학에서 RES는 온실가스 배출량이 적고 환경에 미치는 영향이 적은 지속 가능한 에너지 시스템의 토대입니다. 기존의 화석 연료 기반 에너지원과 달리 재생 에너지원은 전환 과정에서 오염을 발생시키지 않으며 지리적으로 분산할 수 있어 에너지 안보와 전력 시스템의 유연성을 높일 수 있습니다.
재생 에너지 변환은 태양 복사 에너지를 전기(태양광) 또는 열(태양열 패널)로, 풍력 에너지를 기계 및 전기 에너지(풍력 터빈)로, 지구의 열 에너지를 사용 가능한 열(지열)로 변환하는 등 다양한 형태로 이루어질 수 있습니다.
재생 에너지원은 에너지 자원의 수입 의존도를 낮추고 에너지 생산의 분산을 촉진하며 저탄소 기술 개발을 가속화하기 때문에 환경적 관점뿐만 아니라 경제적, 지정학적 관점에서도 중요합니다. 오늘날의 에너지 전환 전략은 에너지 저장, 그리드 유연성 및 디지털 수요 및 공급 관리 시스템에 대한 투자와 함께 에너지 믹스에서 RES의 비중이 증가하는 것을 전제로 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。