+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
PCI(주변기기 상호 연결) 는 컴퓨터 마더보드에 주변기기를 연결하기 위해 1990년대에 인텔에서 개발한 통신 버스입니다. 그래픽 카드, 사운드 카드, 네트워크 카드, 디스크 컨트롤러와 같은 애드인 카드를 연결하여 시스템 리소스에 빠르게 액세스할 수 있도록 하는 내부 인터페이스 표준입니다.
PCI 아키텍처는 병렬 데이터 전송을 기반으로 하며 일반적으로 32비트 모드에서 작동하지만 64비트 버전도 있습니다. 일반적으로 33 또는 66MHz의 클럭 속도로 통신하며, 표준 버스 폭을 사용하면 초당 수백 메가바이트의 대역폭( )을 달성할 수 있습니다. 인터페이스는 프로세서 독립적으로 설계되었기 때문에 특정 CPU 아키텍처 에 엄격하게 종속되지 않아 다양한 컴퓨터 시스템과의 통합이 용이했습니다.
PCI는 자동 구성 메커니즘(플러그 앤 플레이라고 함)을 지원하므로 운영 체제에서 장치를 자동으로 감지하고 구성할 수 있습니다. 버스에 연결된 각 장치는 자체 주소 공간을 수신하여 제어 레지스터와 메모리에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 표준은 또한 통신 프로토콜, 제어 신호 및 버스 액세스 중재 방법을 정의합니다.
기술이 발전하고 더 높은 대역폭에 대한 수요가 증가함에 따라 기존 PCI는 직렬 데이터 전송 아키텍처를 사용하고 훨씬 더 뛰어난 확장성과 성능을 제공하는 PCI-X 및 PCI Express(PCIe)와 같은 최신 솔루션으로 점차 대체되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 PCI 인터페이스는 수년 동안 애드인 카드의 업계 표준으로 사용되면서 최신 개인용 컴퓨터의 발전에 중요한 역할을 해왔습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。