+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

가소성 - 정의

가소성 은 주로 금속 및 합금과 같은 고체의 기본 특성으로, 외부 힘을 가할 때 재료의 연속성을 깨뜨리지 않고 영구적으로 모양을 바꿀 수 있는 능력으로 구성됩니다. 이 현상은 변형이 되돌릴 수 없는 탄성 한계를 초과할 때 시작됩니다. 소성 변형을 일으키는 메커니즘은 재료의 결정 격자에서 전위의 움직임을 기반으로 하며, 이는 상대적으로 낮은 에너지 투입으로 원자 층이 서로에 대해 상대적으로 움직일 수 있게 합니다.

가소성 특성은 온도, 변형률, 응력 상태, 재료의 결정 구조 및 미세 구조와 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 온도가 높을수록 재료는 일반적으로 확산이 강화되고 전위 이동이 촉진되어 연성이 증가합니다. 연성은 취성과 반대되는 개념으로 압연, 단조, 스탬핑 또는 드로잉과 같은 플라스틱 성형 공정에서 연성 평가가 매우 중요합니다.

이론적으로 연성은 연속체 역학에서 비선형 구성 관계로 모델링되며, 가소화 기준(예: 폰 미제스, 트레스카) 및 경화 조건이 도입되어 재료가 한계 상태 이상의 추가 하중에 어떻게 반응하는지를 설명합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기