+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
파동의 편광은 전자기파와 같은 횡파의 특성으로, 파동 전파 방향에 수직인 평면에서 시간 경과에 따라 전계 벡터(가장 일반적으로 전기장)가 변화하는 방향과 방식을 설명합니다. 파동 전파 방향에 수직으로 진동하는 전기장과 자기장으로 구성된 전자기파의 경우 편광은 전기장 벡터를 나타냅니다.
편광에는 공간의 한 지점에서 전기장 벡터 끝의 궤적에 따라 다양한 형태가 있습니다. 편광은 벡터가 하나의 고정된 축을 따라 진동하는 경우 선형, 일정한 각속도로 원을 그리며 회전하는 경우 원형, 타원을 따라 이동하는 경우 타원형일 수 있습니다. 원형 또는 타원형 편파의 경우 벡터의 회전 방향은 시계 방향 또는 시계 반대 방향일 수 있으며, 이는 비균질 또는 이방성 매질에서의 파동 전파 분석에 중요합니다.
편광은 무선 기술, 광학, 통신, 레이더 및 안테나 시스템에서 매우 중요합니다. 올바른 편광 유형을 선택하면 신호 송수신 효율성, 간섭 최소화 및 시스템 호환성에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 무선 통신에서 송신 및 수신 안테나는 전송 효율을 극대화하기 위해 호환 가능한 편파 방향을 가져야 합니다. 광학에서 편광은 빛을 필터링하고 재료의 특성을 연구하며 디스플레이 기술을 연구하는 데 사용됩니다.
대기 또는 광섬유 와 같은 전파 환경에서는 반사, 굴절, 분산 또는 복굴절로 인해 편광이 변경될 수 있습니다. 이러한 경우 신호 무결성을 유지하기 위해 편광의 변화를 제어하거나 보정하는 시스템이 사용됩니다. 편광에 대한 수학적 설명은 종종 벡터 형식주의 또는 존스 및 스톡스 행렬을 사용하여 광학 및 전자기 시스템에서 편광 상태와 그 변환을 분석할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。