+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

로드 펌프 - 정의

충전 펌프는 인덕터 없이 용량성 소자(커패시터)와 전자 스위치만으로 전압 레벨을 변경하는 전압 변환기의 한 유형입니다. 충전 펌프의 원리는 회로의 다른 지점 간에 전하를 전달하는 방식으로 커패시터를 주기적으로 충전하고 전환하여 입력 전압에 대한 출력 전압을 변경하는 것입니다.

이 유형의 회로는 공급 전압의 극성을 높이거나(승압), 낮추거나(강압), 반대로 하는 데 사용할 수 있습니다. 이 프로세스는 일반적으로 전자 스위치(예: MOSFET 트랜지스터)의 상태를 제어하는 적절한 제어 펄스 시퀀스를 생성하여 커패시터를 통해 전하가 순환하도록 하는 방식으로 구현됩니다. 사이클의 한 단계에서 커패시터가 충전되고 다음 단계에서 다른 전위 레벨로 방전되어 새로운 출력 전압이 형성될 수 있습니다.

충전 펌프의 장점은 간단한 설계, 작은 크기, 유도성 부품 없이 집적 회로와 통합할 수 있어 공간이 제약된 애플리케이션과 저전력 시스템에 이상적이라는 점입니다. 실제로는 휴대용 장치, 비휘발성 메모리 (EEPROM, 플래시), RTC 클록, 추가 보조 전압이 필요한 센서 및 마이크로 컨트롤러에 사용됩니다.

충전 펌프의 효율은 초크 기반 부스트 컨버터보다 낮을 수 있지만, 높은 통합성과 단순성으로 인해 낮은 에너지 손실이 허용되고 크기, 비용 및 신뢰성이 중요한 곳에서 널리 사용됩니다. 충전 펌프를 설계하려면 스위칭 주파수, 커패시터 커패시턴스, 스위치 저항 및 출력 전류 요구 사항과 같은 파라미터를 고려해야 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기