+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

직렬 포트 - 정의

직렬 포트는 하나 또는 두 개의 신호선을 통해 순차적으로 전송되는 비트 의 시퀀스 형태로 데이터를 전송할 수 있는 통신 인터페이스입니다. 많은 비트를 동시에 전송하는 병렬 포트 와 달리 직렬 전송은 전선 수 측면에서 더 경제적이며 제한된 수의 물리적 회선으로 긴 연결을 필요로 하는 애플리케이션에서 잘 작동합니다.

개인용 컴퓨터에서 직렬 포트의 대표적인 예는 모뎀, 터미널 및 산업용 장비와 통신하는 데 일반적으로 사용되는 RS-232 인터페이스입니다. RS-232 표준은 전기적 및 논리적 전송 매개변수와 물리적 커넥터(일반적으로 9핀 또는 25핀 DB 커넥터 형태)를 정의합니다. 전송은 전송 속도, 데이터 비트 수, 패리티 비트 및 정지 비트 수와 같은 특정 매개 변수를 사용하여 비동기 또는 동기 모드에서 이루어집니다.

직렬 포트는 임베디드 시스템, 마이크로 컨트롤러 및 IoT 장치 에서 널리 사용되며, UART(범용 비동기 수신기-송신기), SPI(직렬 주변 장치 인터페이스) 또는 I²C(상호 통합 회로) 인터페이스의 형태로 구현됩니다. 비동기 통신에서는 UART를 통해 가장 일반적으로 구현되며, 클럭 신호 없이 데이터가 전송되고 동기화 는 고정 전송 파라미터와 시작/정지 비트를 사용하여 이루어집니다. 동기 모드에서는 전송 시 송신기 와 수신기 간에 공유 클록 신호가 필요합니다.

직렬 포트는 구현이 간단하고 하드웨어 요구 사항이 낮으며 장거리 전송 회선에서의 간섭에 대한 저항성으로 인해 여전히 널리 사용되고 있습니다. 소비자 애플리케이션에서는 대부분 USB 와 같은 인터페이스로 대체되었지만 진단 시스템, 산업용 통신 및 자동화 에서 여전히 중요한 부분입니다. 많은 시스템에서 낮은 액세스 수준에서 장치와 직접 통신할 수 있도록 서비스 인터페이스 역할도 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기