+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전자 증배기 는 전자 수를 계단식으로 증배하여 매우 약한 전기 신호를 감지하고 증폭하는 데 사용되는 진공 또는 반도체 전자 장치입니다. 충분한 운동 에너지를 가진 1차 전자 1차 전자에 의해 전극 표면 에서 추가 전자가 떨어지는 현상인 2차 전자 방출 원리로 작동합니다.
구조적으로 고전적인 전자 증배기는 진공 버블 안에 배열된 다이노드라고 하는 일련의 전극으로 구성됩니다. 각 다이노드는 이전 다이노드에 비해 증가하는 양의 전압에 있습니다. 첫 번째 다이노드에 전자가 부딪히면 여러 개의 2차 전자가 방출되고, 이 전자는 가속되어 다음 다이노드로 향하며 이 과정이 반복됩니다. 2차 방출 단계의 전체 체인을 통과한 후 전자의 수는 1차 신호의 최대 백만 배까지 증가할 수 있습니다.
전자 복제기는 단일 광자, 소립자 또는 이온화 방사선과 같은 매우 약한 신호의 검출이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다. 광증배기, 신틸레이션 검출기, 전자 현미경, 질량 분석 및 고에너지 물리학 실험에 일반적으로 사용됩니다. 광전자 공학에서는 정밀 측정 시스템의 입력 요소로 사용됩니다.
고전적 복사기에 해당하는 현대식 복사기에는 채널 복사기(채널트론)와 반도체 배율기가 있으며, 이들은 더 작은 크기, 더 큰 기계적 견고성 및 집적 회로에서 작동할 수 있는 기능을 제공합니다. 기술의 발전에도 불구하고 전자 복사기는 뛰어난 감도, 저소음, 극한의 환경 조건에서 안정적인 작동이 필요한 애플리케이션에서 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。