+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
정격 전류 는 열적, 기계적 또는 전기적 매개변수를 초과하지 않고 올바른 기능을 보장하기 위해 공칭 작동 조건에서 허용되는 최대치로 장치 제조업체가 지정한 전류입니다. 이는 소비자, 케이블, 보호 장치 및 변압기, 모터 또는 변환기와 같은 전기 기계의 안전하고 안정적인 작동을 위한 기본 매개 변수입니다.
정격 전류의 값은 장비의 설계, 냉각 조건, 허용 가능한 전력 손실 및 주변 온도에 따라 달라집니다. 이 전류는 기술 문서에 명시된 가정된 정격 전압, 주파수, 부하 및 기타 매개변수에서 결정됩니다. 이 값을 일시적으로라도 초과하면 과도한 가열, 노화 가속화 절연, 반도체 소자의 과부하, 극단적인 경우 장치 손상 또는 영구적인 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
엔지니어링 실무에서 정격 전류는 과전류 보호, 전원 케이블, 스위치 기어 및 냉각 시스템 선택의 기준점입니다. 또한 이 값은 효율, 유효 전력 손실 또는 온도 상승과 같은 작동 매개변수를 계산하는 기준이 되기도 합니다. 전원 공급 장치 시스템, 특히 산업 설비 및 오토메이션에서 정격 전류와 관련하여 구성 요소를 선택하면 전체 시스템의 무결성을 보장하고 과부하의 영향으로부터 보호할 수 있습니다.
전자 장치에서 전류 정격은 개별 출력, 제어 핀 또는 전원 공급 장치 라인에 적용될 수 있으며, 기능 무결성을 유지하고 부하 제한을 초과하지 않으려면 규정 준수가 필수적입니다. 카탈로그 매개변수로서 정격 전류는 항상 지정된 테스트 조건과 허용 오차의 맥락에서 해석되어야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。