+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
PROM(프로그래머블 읽기 전용 메모리) 은 제조 공정 후 사용자가 한 번만 데이터를 프로그래밍할 수 있는 비휘발성 반도체 메모리의 일종입니다. 칩 제조 과정에서 내용이 영구적으로 저장되는 기존의 ROM 과 달리, PROM은 첫 번째 쓰기와 마지막 쓰기까지 비어 있는 상태로 유지됩니다.
PROM에 정보를 기록하는 것은 내부 연결의 구조를 물리적으로 변경하여 실현되며, 일반적으로 적절한 매개 변수가 있는 전기 충격을 사용하여 얇은 줄(퓨즈라고 함)을 태우는 방식으로 이루어집니다. 이 과정은 되돌릴 수 없으며, 한 번 프로그래밍하면 메모리 내용을 변경하거나 지울 수 없습니다. 이러한 이유로 데이터 영구성과 우발적인 수정에 대한 보호가 필요한 경우 PROM을 사용합니다.
구조적으로 PROM은 선택적으로 프로그래밍 가능한 요소에 연결된 트랜지스터 또는 다이오드의 그리드로 구성된 메모리 셀 매트릭스를 기반으로 합니다. 데이터를 읽으려면 각 셀의 전도 상태를 확인해야 하는데, 이 작업은 정보가 저장되는 동안 전원이 필요 없이 빠르게 이루어집니다.
PROM은 1980년대와 1990년대에 전자 기기에 널리 사용되다가 EPROM 및 EEPROM과 같은 보다 유연한 기술로 대체되었습니다. 그럼에도 불구하고 저비용, 단순한 설계, 외부의 메모리 내용 변조에 대한 저항성이 필요한 시스템에서는 여전히 사용되고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。