+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전파 전파 - 정의

전파 전파는 무선 범위의 전자기파가 방출원에서 수신기까지 공간을 통해 이동하는 방식을 설명하는 물리적 현상입니다. 이 과정은 파장, 대기 조건, 지형, 자연 및 인공 장애물의 존재 여부 등 여러 가지 요인에 따라 달라집니다. 전파( )는 반사, 굴절, 회절, 산란 또는 직시선 등 다양한 방식으로 전파되어 전송 범위와 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

전파는 주파수 범위에 따라 서로 다른 전파 특성을 보입니다. 장파 같은 저주파는 부분적으로 지구의 곡률을 따라 장거리를 이동할 수 있습니다. 반면 초단파와 같은 고주파는 주로 직선으로 전파되며 감쇠 및 지형 장애물에 더 취약합니다. 단파를 반사할 수 있는 대기층인 전리층도 전파에 중요한 역할을 하여 상당한 거리에서 통신할 수 있게 해줍니다.

전파 환경은 동적으로 변화하여 신호 페이딩, 다중 경로(멀티패스) 또는 간섭과 같은 현상이 발생할 수 있습니다. 통신, 레이더 시스템 또는 무선 위치추적과 같은 실제 애플리케이션에서는 안테나, 무선 네트워크를 설계하고 효과적인 전송 범위를 결정할 때 전파 전파 특성을 고려하는 것이 중요합니다. 전파 메커니즘을 이해하면 다양한 조건에서 신호의 동작을 예측하고 무선 통신 시스템의 매개변수를 최적화할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기