+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
삼중점은 고체, 액체, 기체의 세 가지 상이 동시에 평형을 이루는 물질의 잘 정의된 열역학적 상태를 말합니다. 이는 물질의 특성인 온도와 압력의 특정 값에 의해 정의됩니다. 이 점은 열역학 및 물리 공학의 기본 기준이며, 무엇보다도 정밀한 온도 측정과 측정 장치의 교정에 사용됩니다.
가장 잘 알려진 사례는 0.01°C(273.16K)의 온도와 611.657Pa의 압력에서 발생하는 물의 삼중점입니다. 이 상태에서는 얼음, 액체 물, 수증기가 일정한 조건에서 동적 평형을 이루며 공존할 수 있습니다. 물의 삼중점은 반복성과 명확성으로 인해 2019년에 볼츠만 상수를 기반으로 한 새로운 정의가 채택되기 전까지 오랫동안 국제 단위계(SI)에서 켈빈(K) 정의의 기초가 되었습니다.
삼중점의 개념은 물질의 상태 방정식 분석과 위상 다이어그램에서 위상 평형의 세 선이 교차하는 지점으로 표시되는 위상 다이어그램에 응용됩니다. 공학 및 과학 분야에서 다양한 물질 상태의 상 전이 및 안정성 조건을 이해할 수 있습니다. 다양한 물질의 삼중점에 대한 지식은 정제, 극저온, 화학 합성 또는 실험실 시스템의 환경 조건 제어와 같은 기술 프로세스에서 중요합니다.
복잡한 물질이나 극한의 압력 및 온도 조건에 노출된 물질의 경우 삼중점이 두 개 이상 존재할 수 있으며, 그 특성은 서로 다른 결정 구조 또는 상 혼합물의 존재 여부에 따라 달라집니다. 이러한 현상을 분석하려면 고급 열역학 모델과 정밀한 실험 방법이 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。