+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
피라노미터는 하늘 반구에서 수평면에 도달하는 총 태양 복사열을 기록하는 데 사용되는 정밀 측정 기기입니다. 여기에는 직접 복사와 대기 중 산란 복사가 모두 포함됩니다. 피라노미터는 기상학, 태양 에너지, 정밀 농업 및 기후 연구에 사용되며, 태양광 시스템의 에너지 균형과 효율을 평가하기 위해서는 조도를 정밀하게 측정하는 것이 중요합니다.
파이라노미터의 작동 원리는 열전 효과에 기반합니다. 검은색으로 코팅된 센서 표면에 태양광 복사가 입사되면 열이 발생하고, 흡수 표면과 기준체 사이의 온도 차이가 복사의 강도에 비례하는 전압을 생성합니다. 이 신호는 측정 시스템에서 기록 및 처리되어 일반적으로 평방미터당 와트(W/m²)로 표시되는 값을 얻을 수 있습니다.
측정의 정확성과 반복성을 보장하기 위해 피라노미터에는 자외선부터 근적외선까지 광범위한 파장에 걸쳐 방사선을 투과하는 재료로 만들어진 돔이 장착되어 있습니다 . 돔은 바람, 비, 먼지 등의 영향으로부터 센서를 보호하는 동시에 반사 및 열 손실로 인한 오류를 최소화합니다. 또한 캘리브레이션 시스템, 셀프 클리닝 메커니즘, 돔 가열 기능을 통해 다양한 환경 조건에서 장기간 안정적으로 작동할 수 있습니다.
고온 측정의 정확성은 태양광 설비의 에너지 생산량 예측, 기후 분석, 대기 시스템의 에너지 흐름을 설명하는 수치 모델의 검증에 매우 중요합니다. 기기의 등급(예: 등급 ISO)에 따라 피라노미터는 현장에서 기준 측정과 운영 작업에 모두 사용할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。