+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

QWERTZ (타자기 키보드) - 정의

QWERTZ(타자기 키보드) 는 독일, 오스트리아, 스위스 등 독일어권 국가에서 주로 사용되는 영숫자 키보드 배열의 변형입니다. 이 이름은 문자 키 상단 행의 첫 여섯 글자가 독특한 배열을 이루고 있다는 데서 유래했는데, QWERTY 배열과 달리 'Y' 자리에 'Z'가 위치합니다. 이러한 변화는 게르만어에서 'Z'가 더 자주 사용되기 때문이며, 이를 통해 타이핑의 인체공학적 효율성을 높이고 텍스트 입력의 효율성을 향상시킵니다.

역사적 맥락에서 '타자용 키보드'라고도 알려진 QWERTZ 키보드는 원래 타자기 배열을 변형한 것으로, 독일어, 스위스어, 헝가리어에서 사용되는 분음 부호 및 특수 기호의 배치를 고려하여 사용자의 특정 언어적 요구에 맞게 조정되었습니다. 악센트와 움라우트(예: ä, ö, ü)를 입력하는 키에 쉽게 접근할 수 있어, 유창한 글쓰기를 돕습니다.

현대 컴퓨터에서 QWERTZ 배열은 하드웨어와 소프트웨어 버전 모두에서 작동하며, 이를 통해 운영 체제 설정을 현지 언어 선호도에 쉽게 맞출 수 있습니다. 편집, 번역 또는 행정과 같은 전문적인 응용 분야에서 이 배열은 직관적인 키 배치를 제공하여 장시간 텍스트 입력 시 사용자의 피로를 크게 줄여줍니다. 기술적 측면에서 QWERTZ 키패드는 전체 문자 집합 , 유니코드 및 기타 유럽 언어의 인코딩 표준을 지원하며, 이는 국제적인 환경에서 호환성을 유지하는 데 핵심적인 요소입니다. 컴퓨터 키패드

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기