+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

로빙 - 정의

널링 널링은 표면의 플라스틱 또는 기계적 처리 과정으로, 일반적으로 장식적, 기능적 또는 기술적 성격의 격자, 홈 또는 톱니 모양의 재료에 규칙적인 패턴을 생성하는 것으로 구성됩니다. 이 작업은 주로 널이라는 특수 도구를 사용하여 선반에서 수행되며, 그 구조 덕분에 공작물의 압력과 회전 운동의 결과로 패턴이 가공 된 표면에 눌려 질 수 있습니다.

널링의 목적은 일반적으로 손잡이, 손잡이, 손잡이 또는 도구 손잡이와 같이 손으로 잡는 부품에 중요한 표면 접착력을 높이는 것입니다. 산업 응용 분야에서 널링은 또한 마찰 을 개선하여 마찰 관절에서 힘을 보다 효율적으로 전달할 수 있도록 합니다. 이 공정은 정밀 기계, 측정기 또는 전자 장치 부품의 대량 생산과 개별 부품의 정밀 제조에 모두 사용됩니다.

노치의 각도, 패턴의 깊이, 메시 유형(직선, 십자 또는 사선), 톱니 간격 등 널링의 매개 변수는 기능적 및 미적 요구 사항에 따라 개별적으로 선택됩니다. 고품질 널링을 위해서는 과도한 눌림, 균열 또는 표면 왜곡을 방지하기 위해 공작물 재료의 특성을 고려해야 합니다. 산업 실무에서 이 공정은 널을 재료에 눌러서(정적 널링) 또는 공작물 표면 위로 굴려서(회전 널링) 구현할 수 있으며, 이는 도구의 부하를 줄이고 패턴의 품질을 향상시킵니다.

현대 제조 기술에서 널링은 패턴의 미세 구조가 기판에 대한 용접의 접착력 을 향상시키는 접착제 또는 납땜 공정의 표면 준비 방법으로도 응용되고 있습니다. CNC 시스템 내에서 널링 공정의 오토메이션을 통해 복잡한 형상의 부품에 정밀한 패턴을 재현하고 높은 반복성과 품질 관리를 유지할 수 있으며, 이는 항공 우주, 의료 및 마이크로 엔지니어링 부품 생산에 특히 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기