+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
굴절( )은 일반적으로 빛이나 전자기파와 같이 굴절률이 다른 매체 사이를 통과할 때 파동의 전파 방향이 변화하는 물리적 현상입니다. 이는 두 매질 사이의 경계를 통과할 때 파동의 속도가 변화하여 스넬리우스의 법칙에 따라 파동의 경로가 휘어지는 현상입니다. 이 현상은 빛뿐만 아니라 소리, 지진파, 라디오 및 마이크로파에서도 발생합니다.
광학의 맥락에서 굴절은 렌즈에서 빛의 굴절, 물속에서의 이미지 왜곡 또는 프리즘의 작용과 같은 현상을 설명합니다. 방사선공학 및 기상학에서는 온도, 압력 및 습도의 변화가 전자파의 국부적 전파 속도에 영향을 미치는 대기 중 전파](/kr/ko/news/library-articles/page/68924/) 의 경로 [의 곡률을 말합니다. 이로 인해 대류권 전도 현상 또는 신호 수신 간섭으로 불리는 전파 범위가 확장될 수 있습니다.
대기 굴절은 천문학에서도 중요한데, 특히 지평선 가까이에서 관측할 때 천체의 위치에 뚜렷한 변화를 일으킵니다. 측지 및 내비게이션 시스템에서 굴절을 고려하는 것은 정확한 측정값을 얻고 대기를 통한 신호의 전파에 관련된 오류를 수정하는 데 필수적입니다.
기술 분석에서 굴절은 복잡한 환경에서 파동 경로를 예측하기 위한 미분 방정식 및 수치 기법을 포함한 수학적 파동 모델을 사용하여 설명됩니다. 광학, 안테나 및 통신 시스템을 설계할 때는 작동의 정확성을 보장하고 신호 손실을 최소화하기 위해 굴절 효과를 고려해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。