+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

RISC(축소 명령어 집합 컴퓨팅) - 정의

RISC(Reduced Instruction Set Computing, 축소 명령어 집합 컴퓨팅) 는 단순화되고 최적화된 명령어 집합을 기반으로 하는 프로세서 아키텍처로, 중앙 처리 장치의 제어 시스템을 단순화하면서 프로그램 실행 효율을 극대화하도록 설계되었습니다. RISC 개념은 프로세서의 대부분의 연산이 빠르고 예측 가능하게 실행되는 단순한 단일 사이클 명령어를 사용하여 구현될 수 있다고 가정합니다.

RISC 아키텍처에서 명령어는 일반적으로 길이가 균일하며, 주로 내부 레지스터를 대상으로 작동하고, 작업 메모리에 대한 접근은 제한적이며, 로드 및 쓰기 연산이 명확하게 분리되어 구현됩니다. 이러한 모델은 명령어 디코딩을 용이하게 하고, 명령어 실행의 여러 단계를 병렬로 수행하는 파이프라인 처리(pipelining)를 효율적으로 사용할 수 있게 하여, 중앙 처리 장치(](/kr/ko/news/library-articles/page/69482/) ) 프로세서의 전체 처리량( [)을 증가시킵니다.

RISC는 개별 명령어의 다양성과 기능성은 더 뛰어나지만, 하드웨어가 복잡하고 실행 시간의 예측 가능성이 떨어지는 더 복잡한 CISC(Complex Instruction Set Computing) 아키텍처의 대안으로 개발되었습니다. RISC 접근 방식에서는 하드웨어가 단순화되어 클럭 주파수, 실리콘 면적 및 전력 소비 측면에서 최적화될 수 있습니다.

RISC 기반 아키텍처는 에너지 효율과 결정론적 응답 시간이 중요한 임베디드 시스템, 모바일 장치, 마이크로 컨트롤러 및 최신 집적 회로에 널리 사용됩니다. 널리 사용되는 RISC 프로세서 제품군의 예로는 ARM, MIPS, RISC-V 및 SPARC가 있습니다. 확장성과 개방형 사양 덕분에 RISC 아키텍처는 현대 컴퓨터 시스템의 개발을 지원하며, 현대 마이크로프로세서 공학의 필수적인 부분입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기