+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전기 스위치 기어 는 저압, 중압 또는 고압 시스템에서 전기를 분배, 제어, 보호 및 측정하는 데 사용되는 전력 장비의 집합체입니다. 전력 인프라의 핵심 구성 요소로, 전원 공급원과 에너지 소비자 간의 안전하고 질서 있는 연결을 제공합니다. 스위치 기어는 간단한 가정용 설치부터 복잡한 산업 시스템 및 전송 네트워크에 이르기까지 다양한 구성과 스칼레스로 제공됩니다.
구조적으로 스위치 기어는 보호 인클로저와 스위치 기어, 회로 차단기, 단로기, 접촉기, 퓨즈, 변압기 또는 릴레이와 같은 내부에 장착된 보호, 측정 및 제어 장비로 구성됩니다. 이러한 구성 요소는 서비스 접근이 용이하고 냉각, 감전 및 열 과부하로부터 보호할 수 있는 적절한 조건을 보장하는 방식으로 설치됩니다.
스위치 기어는 전력 시스템 구조에서 사용되는 위치에 따라 변전소, 주, 분기 및 터미널로 나뉩니다. 독립형, 매립형, 모듈형 또는 조립식일 수 있으며, 설계는 해당 기술 표준(예: EN 61439)을 준수해야 합니다. 중요한 매개변수는 보호 등급 IP, 단락 저항, 정격 전류 및 정격 전압입니다.
스위치 기어의 기능에는 에너지 흐름 관리뿐만 아니라 고장 발생 시 회로를 신속하게 차단하여 단락, 과부하 및 서지의 영향으로부터 사람과 장비를 보호하는 기능도 포함됩니다. 최신 설비에서 스위치 기어는 빌딩 자동화, 상태 모니터링 및 원격 에너지 관리 시스템과 통합됩니다. 스위치기어의 적절한 선택과 구성은 전체 전력 시스템의 신뢰성, 효율성 및 안전에 매우 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。