+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
블록 다이어그램( )은 기술적, 논리적 또는 공정 시스템의 기능적 구조를 그래픽으로 표현한 것으로, 개별 구성 요소와 연산이 신호선이나 정보 흐름 관계로 연결된 블록 형태로 나타납니다. 이는 개별 구성 요소( )의 구현 세부 사항()에 깊이 들어가지 않으면서 시스템이나 알고리즘( )의 일반적인 작동 원리()를 설명하는 데 사용됩니다. 블록 다이어그램은 공학, 컴퓨터 과학, 오토메이션, 전자공학 및 산업 및 정보 프로세스 조직 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
블록 다이어그램에서 각 블록은 신호 처리, 제어, 데이터 전송, 정보 저장 또는 논리·수학적 연산 실행과 같은 특정 기능이나 모듈을 담당합니다. 블록을 연결하는 선은 데이터, 에너지 또는 제어 흐름의 방향을 나타냅니다. 분야에 따라 표준 기호와 규칙을 사용함으로써, 서로 다른 기술 분야의 전문가들도 다이어그램을 명확하게 이해할 수 있습니다.
블록 다이어그램은 설계, 분석, 문서화 및 엔지니어링 커뮤니케이션 단계에서 사용됩니다. 이는 복잡한 시스템에 대한 이해를 돕고, 모델링, 최적화 및 진단 과정을 지원합니다. 오토메이션( 오토메이션) 및 제어 시스템(Control systems)에서는 제어 구조, 측정 신호와 제어 신호 간의 관계, 그리고 PID 또는 비선형 제어( ) 피드백 시스템의 구성을 나타내는 데 사용됩니다(). 반면 프로그래밍에서는 컴퓨터 프로그램 내 알고리즘의 논리와 데이터 흐름을 설명하는 데 사용됩니다.
블록 다이어그램의 장점은 가독성과 모듈성, 그리고 설계의 다양한 버전에 대한 신속한 수정 및 적용이 가능하다는 점입니다. 다른 형태의 기술 문서와 결합하여, 블록 다이어그램은 복잡한 시스템의 설계 및 분석에 체계적인 접근을 가능하게 하는 엔지니어링 프로세스의 필수적인 부분입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。