+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

부정적 피드백 - 정의

부정적 피드백 은 시스템의 출력 신호 일부를 입력으로 되돌려 보내어, 원래의 제어 신호를 상쇄하도록 하는 제어 메커니즘입니다. 실질적으로 이는 피드백 신호가 입력 신호에서 차감됨을 의미하며, 이로 인해 시스템 성능이 안정화되고 노이즈, 비선형성 및 소자 파라미터 변화의 영향이 감소합니다.

전자공학에서 역피드백은 주로 증폭기 시스템, 레귤레이터 및 오토메이션 시스템 에 사용됩니다. 이를 통해 주파수 응답을 정밀하게 형성하고, 비선형 왜곡을 제한하며, 이득을 제어할 수 있습니다. 또한 자체 조정 메커니즘에 의해 입력 신호와 출력 신호 간의 오차가 자동으로 보정되므로 시스템이 더 높은 선형성과 더 나은 동적 응답을 달성할 수 있습니다.

이 현상은 회로 이론과 제어 이론 모두에 기초를 두고 있으며, 시스템 성능의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 도구로 간주됩니다. 아날로그 시스템의 맥락에서, 부반응의 전형적인 사용 예는 반전 또는 비반전 구성으로 작동하는 연산 증폭기이며, 여기서 부반응은 이득과 선형 동작 범위를 결정합니다. 디지털 또는 혼합 시스템에서는 전압 변환기나 모터 제어 시스템과 같이 제어 루프의 일부로 나타날 수 있습니다. 예: 전압 변환기나 모터 제어 시스템과 같이 제어 루프의 일부로 나타날 수 있습니다.

부정적 결합의 특징은 시스템의 안정성을 높일 수 있다는 점이지만, 동시에 전체 이득이 감소할 수도 있습니다. 이러한 특성 간의 균형은 변화하는 환경 조건과 부하 하에서 효율적으로 작동해야 하는 시스템을 설계할 때 매우 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기