+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
실시간 운영 체제(RTOS) 는 명확히 정의된 시간 범위 내에서 작업을 결정론적이고 예측 가능한 방식으로 처리할 수 있도록 컴퓨터 시스템의 자원을 관리하는 특수 목적의 소프트웨어입니다. RTOS의 주요 특징은 보장된 시간 내에 외부 이벤트에 응답할 수 있는 능력으로, 이는 평균 성능을 최적화하지만 지연 시간에 대한 엄격한 제어를 제공하지 않는 범용 시스템과 구별되는 점입니다.
RTOS는 작업의 타이밍이 전체 시스템의 정확성에 매우 중요한 환경에서 스케줄링, 동기화 및 프로세스 간 통신, 인터럽트 처리, 메모리 관리를 담당합니다. 작업에는 우선순위가 부여되며, 프로세서 스케줄링은 일반적으로 선점형 스케줄링과 같은 알고리즘 을 기반으로 하여, 우선순위가 더 높은 작업이 즉시 자원을 점유할 수 있도록 합니다.
실시간 시스템은 설정된 시간 제약을 초과할 경우 치명적인 오류가 발생하거나 단순히 성능 품질이 저하되는지에 따라 하드 실시간(hard real-time)과 소프트 실시간(soft real-time)으로 구분됩니다. RTOS는 임베디드 장치, 산업 자동화, 로봇 공학, 비행 제어 시스템, 의료 기기뿐만 아니라 낮은 지연 시간( )이 요구되는 데이터 전송 및 멀티미디어 시스템 에서도 사용됩니다.
RTOS는 일반적으로 시스템 오버헤드 최소화, 낮은 자원 소비 및 높은 신뢰성을 위해 최적화되어 있습니다. 이러한 환경의 예로는 FreeRTOS, VxWorks, RTEMS 또는 QNX 등이 있습니다. 이들의 설계는 엄격한 타이밍 요구 사항, 내결함성 및 전력이나 메모리 제약 조건 하에서도 작동할 수 있는 능력을 고려하여, 운영상 중요도가 높은 현대 임베디드 시스템의 기반이 됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。