+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
화이트 노이즈( )는 분석 대상 주파수 대역 전반에 걸쳐 스펙트럼 전력이 균일하게 분포되는 것이 특징인 무작위 신호의 한 유형입니다. 이는 해당 범위 내의 각 주파수( ) 가 동일한 양의 에너지를 기여함을 의미하며, 스펙트럼 측면에서는 평탄한 스펙트럼에 해당합니다. 이러한 특성 덕분에 화이트 노이즈는 모든 가시광선 파장을 동일한 강도로 포함하는 백색광과 음향학적으로 동등한 것으로 간주됩니다.
음향학( ) 분야 에서 백색 잡음은 뚜렷한 음조나 고조파 구조가 없는 균일한 쉭쉭거리는 소리로 인식된다. 실제로는 실내의 음향적 특성, 전기 음향 장비의 주파수 특성을 테스트하거나 스펙트럼 분석기의 기준 신호로 사용된다. 전자공학 및 신호 이론 분야에서 화이트 노이즈는 랜덤 노이즈를 설명하고 시스템 파라미터를 추정하는 과정에서 모델링 기능을 수행합니다.
수학적 관점에서 화이트 노이즈는 평균값이 0이고 샘플 간 상관관계가 없는 확률 과정으로, 이는 서로 다른 시점의 신호 값들이 통계적으로 독립적임을 의미합니다. 디지털 응용 분야에서 백색 잡음의 생성은 제한된 대역폭 내에서 충분한 분해능으로 그 특성을 재현하는 의사난수 알고리즘에 기반합니다.
이상적인 백색 잡음은 무한한 대역폭과 전력을 필요로 하지만, 실제로는 기술적 또는 지각적 요구 사항에 맞춰 특정 주파수 범위로 제한된 형태로 사용됩니다. 음향 공학에서 화이트 노이즈 필터링은 핑크 노이즈나 브라운 노이즈와 같은 다른 유형의 노이즈를 얻기 위해 사용되기도 하는데, 이들의 스펙트럼은 가청 범위 내에서 더 자연스럽거나 주관적으로 균일한 소리에 해당합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。