+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

마찰 - 정의

마찰 은 두 고체 접촉면의 상대적 변위에 저항하는 힘이 작용하는 물리적 현상이다. 이러한 메커니즘은 표면 인터페이스에서의 미시적 상호작용에 기인하며, 여기에는 접착력 , 탄성-소성 변형, 그리고 재료의 거칠기와 미세구조로 인해 발생하는 국부적 걸림 현상 등이 포함된다. 마찰은 공학 역학, 마찰학 및 재료 공학에서 근본적인 역할을 하며, 바람직한 요소(예: 마찰 기어)가 되기도 하고 불리한 요소(에너지 손실 및 재료 마모 유발)가 되기도 한다.

전통적으로 정적 마찰과 동적(운동) 마찰로 구분되며, 각각은 서로 다른 마찰 계수 값으로 특징지어집니다. 이 매개변수는 재료 특성, 표면 마감 품질, 윤활유의 유무, 그리고 온도나 습도와 같은 환경 조건의 함수입니다. 마찰 현상을 설명하는 분석적 모델은 종종 경험적 쿨롱(Coulomb) 공식을 참조하지만, 고급 응용 분야에서는 접촉 비선형성과 재료 이방성을 고려한 수치 모델도 사용됩니다.

마찰 현상은 또한 기계 시스템에서 열 발생에 영향을 미치며, 이로 인해 냉각 및 윤활 시스템의 구현이 필요하고, 정밀 선형 메커니즘에서 마찰 진동 및 브레이크 삐걱거림이나 스틱-슬립 현상과 같은 음향 현상을 유발할 수도 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기