+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

배전 변압기 - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/69058/)배전 변압기 는 전력 변압기 그룹에 속하는 전기 장치로, 주요 역할은 중전압(일반적으로 15~20kV)을 지역 배전망에서 사용되는 저전압 수준(일반적으로 400/230V)으로 낮추는 것입니다. 이는 전력 인프라의 핵심 구성 요소로서, 가정, 소규모 산업 시설, 학교 또는 공공 시설과 같은 최종 사용자에게 안전하고 효율적으로 전력을 공급할 수 있게 해줍니다.

기술적으로 배전 변압기는 전자기 유도 원리 에 따라 작동하며, 공통 자기 심지를 통해 1차 권선과 2차 권선 사이에서 에너지를 전달합니다. 유압식 또는 건식 변압기가 가장 일반적으로 사용되며, 냉각 방식과 용도에 따라 차이가 있습니다. 배전 변압기의 설계는 부하 변동이 있는 환경에서도 연속 운전이 가능하도록 되어 있으며, 적절한 수준의 절연 [, 에너지 효율 및 운전 안전성을 보장합니다.

저전압 네트워크에서 이 변압기는 절연 및 보호 기능도 수행하여, 과전압, 단락 및 전력 비대칭의 영향으로부터 소비자를 보호합니다. 네트워크 배치 내에서의 위치는 전압 안정성과 송전 손실 감소에 중요합니다. 배전 변압기를 사용하려면 에너지 효율, 소음 수준 및 환경 조건에 대한 내성을 포함한 기술 표준을 준수해야 합니다. 현대적인 에너지 관리 시스템에서 이러한 변압기에는 작동 매개변수를 실시간으로 모니터링하여 진단 및 유지보수 활동을 지원하는 센서가 장착될 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기