+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

스콧 변압기(스콧 방식) - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/69808/) 스콧 변압기 는 전력 등가성을 유지하고 부하 불균형을 최소화하면서 3상 전압을 2상 전압으로, 또는 그 반대로 변환할 수 있는 특수 변압기 시스템입니다. 이 변압기는 두 개의 결합된 단상 변압기, 즉 주 변압기와 보조 변압기로 구성되며, 2상 시스템의 특징인 서로 90° 위상차를 갖는 두 개의 출력 전압을 생성하도록 연결되어 있습니다.

작동 원리는 기어와 권선 탭 지점을 적절하게 선택하여 대칭 3상 시스템( [)을 두 개의 독립적이고 직교하는 2상 전압으로 변환할 수 있도록 하는 데 있습니다. 주 변압기는 3상 시스템의 두 상에 연결되고, 보조 변압기는 한 상과 권선 길이의 86.6% 지점에 위치한 첫 번째 변압기의 특수 탭 지점에 연결됩니다. 이러한 연결 방식은 2상 시스템에 맞춰 전압비가 유지되도록 보장하며, 권선 간의 상호 무효 전력 보상을 가능하게 합니다.

기타 사람들은 이 솔루션이 2상 및 3상 시스템 간의 과도기 동안 미국과 일본 산업에서 특히 유용하다고 생각했으며, 이는 서로 다른 전원 공급 표준을 기반으로 하는 장비 간의 상호 운용성을 용이하게 했습니다. 또한 3상 전력망에서 2상 모터에 전력을 공급하거나 그 반대의 경우가 필요한 구동 시스템 및 견인 시스템에서도 사용되었습니다. 오늘날 스콧 변압기는 주로 특수 목적이나 실험실 용도로 드물게 사용되지만, 여전히 네트워크 이론의 적용과 다상 시스템 변환에 대한 중요한 사례로 남아 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기