+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

일괄 처리 모드 - 정의

배치 모드 (batch mode, batch processing)는 데이터와 명령어를 ‘배치’라고 하는 그룹으로 묶어, 실행 중에 사용자의 개입 없이 자동으로 처리하는 방식입니다. 배치 처리는 모든 입력 데이터와 명령어를 사전에 준비해야 하며, 프로세스가 전체적으로 실행된다는 점에서 대화형 모드와 다릅니다. 또한 종종 특정 간격이나 일정에 따라 실행됩니다.

이 기술은 컴퓨터 초기, 특히 의 메인프레임 시스템과 미니컴퓨터에서 널리 사용되었으며, 사용자는 프로그램과 데이터가 포함된 천공 카드 세트나 텍스트 파일을 제공하면 운영 체제가 이를 순차적으로 처리했습니다. 오늘날 배치 처리는 보고, 청구서 처리, 데이터베이스 마이그레이션, 로그 분석 또는 공학 계산과 같이 대규모 데이터 세트에 대한 반복적인 작업이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다.

배치 모드는 시스템 리소스를 더 효율적으로 사용하고 사용자 상호작용 비용을 줄여주므로, 높은 처리 능력이나 긴 처리 시간이 필요한 작업에 특히 효과적입니다. 이는 로컬, 서버는 물론 분산 및 클라우드 환경 에서도 구현될 수 있습니다. 운영 체제에서 배치 처리는 큐 메커니즘, 셸 스크립트, 작업 스케줄러 및 전용 프로세스 오토메이션 환경을 통해 지원됩니다. 이 모드의 특징은 작업의 명확성과 결정론적 특성입니다. 즉, 일괄 처리가 준비되면 특정 명령어 순서와 입력 매개변수에 따라 변함없이 처리됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기