+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
이산 회로 는 저항기, 축전기, 다이오드, 트랜지스터 또는 사이리스터와 같은 개별적인 비집적 소자(소위 이산 소자)를 물리적으로 연결하여 기능적인 전체를 형성하는 전자 또는 논리 시스템입니다. 이러한 각 소자는 고유한 역할과 명확하게 정의된 특성을 가지고 있어, 기본 소자 수준에서 회로를 설계하고 분석할 수 있게 해줍니다.
아날로그 전자공학의 맥락에서, 이산 회로는 증폭, 필터링, 정류, 전압 안정화 또는 신호 제어 기능을 수행할 수 있습니다. 반면 디지털 응용 분야에서는 단일 트랜지스터나 기초 집적 회로로 구성된 논리 게이트( ), 카운터, 레지스터 또는 클럭 회로를 포함할 수 있습니다. 이러한 회로는 단일 반도체 구조 내에서 여러 기능을 수행하는 집적 회로(모놀리식)와 대조됩니다.
이산 회로의 특징은 기능적 투명성과 특정 소자 값을 선택하여 개별 매개변수를 수정할 수 있다는 점입니다. 이는 특히 교육 및 실습 환경에서 학습, 시제품 제작 및 수리 과정을 용이하게 합니다. 이산 회로의 단점으로는 집적 회로에 비해 부피가 더 크고, 조립이 복잡하며, 신뢰성이 낮을 수 있다는 점이 있습니다.
더 넓은 의미에서 '분리형 회로'라는 용어는 시스템 및 제어 이론 분야에서도 때때로 사용되는데, 이 경우 연속적인 시스템과 대조적으로 특정 시점에서 작동하는 시스템을 의미합니다. 그러나 전자공학 분야에서는 주로 개별 소자를 기반으로 한 물리적 설계 측면을 강조하는 데 더 자주 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。