+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
선형 시스템 이란, 그 거동이 중첩의 원리를 만족하는 선형 방정식으로 설명될 수 있는 물리적 또는 수학적 시스템을 말한다. 이는 여러 입력 신호의 합에 대한 시스템의 응답이 각 신호에 대한 개별 응답의 합과 같으며, 진폭이 일정 상수로 곱해진 입력 신호에 대한 응답 또한 동일한 상수로 곱해진다는 것을 의미한다. 전자공학 및 제어 이론 분야에서 선형 시스템은 동적 시스템의 분석 및 설계를 위한 기본 모델이다.
전기 시스템의 맥락에서, 선형 시스템은 저항기, 축전기, 연산 증폭기 등 비선형 왜곡 없이 선형 영역에서 작동하는 패시브 및 능동 소자로 구성됩니다. 이러한 소자의 전류-전압 특성은 선형적이어야 하며, 이는 전기적 양들 간의 비례 관계를 의미합니다. 라플라스 연산자 방법, 전이 함수, 임펄스 응답 또는 푸리에 변환과 같은 고전적 분석 도구를 이러한 회로에 사용할 수 있다.
선형 시스템은 예측 가능한 거동을 보여 주므로 정확한 모델링 , 시뮬레이션 및 필터링, 증폭, 적분 또는 미분 회로의 설계를 가능하게 한다. 그러나 실제로는 모든 실제 장치에는 예: 포화, 작동 전압 범위 또는 재료 특성 등으로 인해 고유한 선형성 한계가 있으므로, 선형 시스템이라는 개념은 주로 비선형성이 무시할 수 있거나 미미한 특정 매개변수 범위 내에서의 작동을 의미합니다.
제어 시스템 및 오토메이션 분야에서 선형 시스템은 대부분 상수 계수를 갖는 선형 미분 방정식으로 표현됩니다. 이를 통해 광범위한 안정성 이론, 계단 응답, 상태 공간 분석 및 고전적 또는 현대적 공학 방법에 기반한 레귤레이터 설계를 수행할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。