+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

바리오미터 - 정의

바리오미터 는 항공기의 고도 수직 변화율, 즉 상승 또는 하강 속도를 측정하는 기기로, 일반적으로 초당 미터(m/s) 또는 분당 피트(ft/min) 단위로 표시됩니다. 이는 항공 분야에서, 특히 열기류를 이용한 비행(글라이딩)에서 필수적인 장비로, 열기류 조건과 비행 역학을 평가하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

바리오미터의 원리는 고도가 높아질수록 감소하는 정적 대기압의 변화를 측정하는 데 기초합니다. 전통적인 바리오미터는 얇은 모세관이나 노즐을 통해 공기 흐름이 제어되는 밀폐된 챔버를 사용하며, 이로 인해 챔버 내부의 압력은 외부 압력에 비해 반응이 지연됩니다. 내부와 외부의 압력 차이는 고도 변화율에 비례하며, 이는 기계적(포인터) 또는 전기적 신호로 변환됩니다.

현대식 바리오미터, 특히 스포츠 및 레저 항공에 사용되는 기종은 더 빠르고 정확한 반응을 위해 전자 회로, 압력 센서 및 마이크로프로세서를 탑재할 수 있습니다. 이러한 기종은 종종 음향 상승 및 하강 표시 기능(‘오디오 바리오미터’로 알려짐)을 갖추고 있어, 조종사가 계기를 계속 주시하지 않아도 변화를 파악할 수 있게 해줍니다. 전자식 바리오미터는 또한 GPS 데이터를 통합하고 기타 항법 시스템과 연동하여, 상승 기류 분석 및 경로 최적화 기능을 갖춘 향상된 바리오미터 시스템을 구축할 수 있습니다.

바리오미터는 고도를 직접 측정하지 않으며, 고도계 를 대체하지도 않지만, 고도 변화의 역학에 대한 정보를 제공하며, 이는 기류 움직임을 평가하거나, 활공 비행을 계획하거나, 난기류 조건에서 기동을 할 때 특히 중요합니다. 올바른 작동을 위해서는 정압원에 적절히 연결되어야 하며, 사용된 센서의 특성에 따라 보정되어야 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기