+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Wi-Fi - 정의

Wi-Fi (Wireless Fidelity의 약자)는 IEEE 802.11 표준을 기반으로 하는 무선 데이터 전송 기술로, 전자 기기들이 케이블 없이도 WLAN( , )을 통해 통신하고 인터넷에 접속할 수 있게 해줍니다. Wi-Fi 시스템은 2.4GHz 및 5GHz 대역, 그리고 최신 버전의 경우 6GHz 대역에서도 정보를 전송하기 위해 ISM(산업, 과학 및 의료) 대역의 전파 를 사용합니다.

네트워크 아키텍처 관점에서 Wi-Fi는 클라이언트-액세스 포인트 모델을 기반으로 하며, 이 모델에서 최종 장치(예: 노트북, 스마트폰, 프린터)는 라우터 또는 액세스 포인트(AP - Access Point)에 연결되고, 라우터나 액세스 포인트는 네트워크 트래픽을 관리하며 유선 네트워크나 인터넷으로 데이터를 중계합니다. 전송 암호화는 WPA2 또는 WPA3와 같은 보안 프로토콜을 통해 수행되며, 이는 전송된 정보의 기밀성과 무결성을 보장합니다.

IEEE 802.11 표준에는 대역폭( ), 범위 및 무선 채널 효율성에서 차이가 있는 다양한 버전과 확장 기능이 포함되어 있습니다. 이 기술의 발전으로 전송 속도가 최대 수백 메가비트에 달하게 되었으며, 최신 사양에서는 초당 수 기가비트에 이르기도 합니다. Wi-Fi 운영의 중요한 측면은 여러 장치 간에 전송 매체를 공유하는 것으로, 이를 위해서는 충돌 및 서비스 품질(QoS) 관리 메커니즘의 사용이 필요합니다.

Wi-Fi는 현재 가정, 사무실, 공공기관, 교통 및 산업 분야에서 널리 사용되는 솔루션입니다. 이 기술은 이동성, 구성 유연성, 그리고 케이블을 설치할 필요 없이 네트워크를 신속하게 구축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 이 기술은 IoT(사물인터넷) 시스템 과 통합되어, 스마트 기기가 가정 및 산업 환경에서 통신하고 오토메이션 프로세스를 자동화할 수 있게 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기