+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전기음향 증폭기 - 정의

[전기음향 증폭기 는 스피커, 헤드폰 또는 기타 전기음향 변환기를 통해 효과적으로 재현될 수 있도록 음향 신호를 전기 신호로 변환한 후, 그 진폭](/kr/ko/news/library-articles/page/61740/) 을 증폭시키도록 설계된 전자 장치입니다. 이는 마이크, 악기, 플레이어와 같은 음원을 소리를 출력하는 최종 장치에 연결하는 오디오 경로의 핵심 구성 요소입니다. 이 장치의 역할은 가능한 한 낮은 왜곡을 유지하면서 처리된 신호의 적절한 출력 레벨과 품질을 보장하는 것입니다.

기술적인 관점에서 볼 때, 전기음향 증폭기는 전압 또는 전류 신호의 형태와 주파수 특성을 변경하지 않고 증폭하는 기능을 수행합니다. 일반적으로 프리앰프, 톤 보정기, 파워 스테이지 및 보호 회로 등 여러 단계로 구성됩니다. 기타 앰프는 전력 효율, 선형성 및 열적 특성을 결정하는 다양한 증폭 클래스(예: A, B, AB, D)로 작동할 수 있습니다. 현대적인 설계에서는 높은 효율과 소형화가 특징인 펄스 증폭기(D급)가 자주 사용됩니다.

전기음향 증폭기는 아날로그와 디지털로 구분되며, 후자는 디지털 도메인 신호 처리(DSP) 를 사용하여, 고급 이퀄라이제이션, 필터링 및 동적 사운드 처리 알고리즘을 구현합니다. 이러한 장치는 사운드 시스템의 독립형 구성 요소이거나 소비자, 전문가 및 산업용 장비의 통합 오디오 시스템의 일부가 될 수 있습니다.

앰프의 품질을 설명하는 매개 변수에는 주파수 응답, 비선형 왜곡 계수(THD), 신호 대 잡음비(SNR) 및 출력 전력이 포함됩니다. 이들의 선택과 구성은 응용 분야의 요구 사항, 변환기의 유형 및 증폭기가 사용되는 환경의 음향적 특성에 따라 달라집니다. 음향 공학 및 음향학 분야에서, 전기 음향 증폭기는 오디오 신호의 원하는 사운드, 역동성 및 공간감을 구현하는 데 근본적인 역할을 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기