+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

ZIF 소켓 - 정의

ZIF(Zero Insertion Force) 소켓 은 집적 회로(IC)나 프로세서를 삽입할 때 힘을 가할 필요 없이 장착할 수 있도록 설계된 특수 전기 소켓입니다. 이 유형의 커넥터의 작동 원리는 레버 또는 회전 메커니즘에 기반하며, 이 메커니즘은 개방 위치에서는 접점 단자를 완전히 해제하여 부품을 소켓에 자유롭게 삽입할 수 있게 합니다. 메커니즘이 닫힐 때만 단자가 회로 리드에 밀착되어 안정적인 전기적 접촉을 보장합니다.

ZIF 소켓은 전자 공학, 특히 테스트 환경, eEPROM/플래시 메모리 프로그래머, 프로토타이핑 시스템 및 개인용 컴퓨터에서 널리 사용되며, 이러한 분야에서는 교체 가능한 프로세서의 베이스로 활용되었습니다. 이 소켓의 주요 장점은 섬세한 핀이나 커넥터 자체를 손상시킬 위험 없이 집적 회로를 반복적으로 장착하고 제거할 수 있다는 점으로, 이는 실험실 및 서비스 응용 분야에서 중요합니다.

구조적으로 ZIF 소켓은 고전적인 DIP(Dual In-line package)부터 현대 마이크로프로세서에 사용되는 더 진보된 LGA(Land Grid Array) 및 PGA(Pin Grid Array)에 이르기까지, 핀 수와 배열이 다른 칩에 맞게 조정될 수 있습니다. 이러한 버전들은 사이드 스러스트 핀부터 커넥터 전체에 힘을 고르게 분산시키는 중앙 나사 또는 슬라이드 메커니즘에 이르기까지 고정 방식이 다양합니다.

ZIF 소켓은 조립 도구가 필요 없으며, 서비스 작업 속도를 높이고 기계적 손상 위험을 줄여줍니다. 이로 인해 ZIF 소켓은 전자 부품 테스트 벤치 및 자동 프로그래밍 시스템 에 없어서는 안 될 구성 요소가 되었습니다. 정밀한 기계적 및 재료 설계는 집중적인 사용 및 반복적인 사용 조건에서도 안정적인 연결을 보장합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기