+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

제너 현상 - 정의

제너 현상 은 반도체 의 p-n 접합 에서 역방향 전압이 가해질 때 발생하는 물리적 메커니즘으로, 전위가 장벽을 통해 전자가 터널링 현상을 일으키면서 전류가 급격히 증가하는 현상을 말합니다. 이 효과는 제너 전압이라고 하는 특정 임계 전압 값에서 발생하며, 계측 시스템에서 전압을 안정화하는 데 사용되는 소자인 제너 다이오드의 작동 원리가 됩니다.

전도 임계값 미만의 역전압 조건에서 p-n 접합은 절연체처럼 행동하며, 최소한의 누설 전류만 전도합니다. 그러나 임계 전압에 도달하면, 반도체 내의 에너지 밴드가 크게 변형되어 전자가 p 영역의 원자가 밴드에서 n 영역의 전도 밴드로 터널링할 수 있게 됩니다. 이 이동은 총 에너지 장벽을 넘지 않고 이루어지는데, 이는 전자가 결정 격자와 충돌하는 것을 기반으로 하는 애벌란시 파괴와 구별되는 양자 효과의 원리에 따라 발생하기 때문입니다.

제너 현상은 주로 도핑도가 높은 얇은 접합에서 발생하며, 이는 장벽층의 폭을 줄여 파열 전압을 낮춥니다. 실제로는 안정화 다이오드에 사용되어, 입력 전압이나 부하의 변화와 관계없이 출력 전압이 거의 일정하게 유지되도록 합니다. 이 현상은 약 5~6V까지의 항복 전압 범위에서 주로 나타나며, 이보다 높은 전압에서는 애벌란시 항복이 주요 메커니즘이 됩니다.

제너 현상의 특징적인 점은 강한 온도 의존성입니다. 저전압 제너 다이오드는 음의 온도 계수를 가지며, 이는 온도가 상승함에 따라 항복 전압이 감소함을 의미합니다. 이러한 특성 덕분에 서로 다른 전도 메커니즘을 가진 소자들을 결합하여 기준 회로 및 보상 회로를 설계할 수 있습니다. 제너 현상은 정밀 전자기기, 서지 보호 및 전력 조절 분야의 많은 응용 분야에서 매우 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기