+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전류원( )은 전기 회로(](/kr/ko/news/library-articles/page/61966/))의 구성 요소( [)로, 단자 전압의 값에 관계없이 일정한 전류를 공급하는 것이 주요 특징입니다. 이상적으로, 전류원은 부하 저항이나 기타 외부 조건에 관계없이 명확하게 정의된 전류를 생성합니다. 실제로는 어떤 실제 전류원이라도, 특히 극단적인 전압 조건이나 외란이 존재할 때 일정한 전류를 유지하는 능력이 제한적입니다.
회로 내 전압의 값을 결정하는 전압원과 달리, 전류원은 전류의 값을 결정하며 전압은 연결된 부하의 임피던스 에 따라 형성됩니다. 이러한 특성 덕분에 전류원은 부하 파라미터의 변화와 관계없이 전류 흐름을 정밀하게 제어해야 하는 응용 분야에서 특히 유용합니다.
전류원은 트랜지스터의 능동 부하, 기준 전압 발생기, LED용 전원 공급 장치, 연산 증폭기 또는 아날로그-디지털 변환기 등 전자 회로에서 널리 사용됩니다. 전류 소스의 설계는 바이폴라 트랜지스터나 전계 효과 트랜지스터와 같은 능동 소자를 기반으로 할 수 있으며, 피드백 또는 정밀한 전압 기준을 통해 전류 안정성을 제공하는 구성으로 이루어집니다.
회로 분석에서 전류원은 종종 모델 단순화를 위해 사용되며, 이를 통해 시뮬레이션 및 메쉬(mesh) 또는 노드(node) 방법을 기반으로 한 계산이 가능합니다. 또한 전자 시스템의 복잡한 동적 및 비선형 관계를 모델링하는 데 사용되는 전압 제어 전류원(VCCS)과 전류 제어 전류원(CCCS)도 있습니다.
전압 작동 범위, 전류 안정화 정확도 및 온도 특성 등의 매개변수는 특정 응용 분야에서 실제 전류원의 품질과 사용성을 결정합니다. 이러한 특성을 적절히 선택하는 것은 전류에 민감한 시스템의 올바른 작동을 보장하는 데 매우 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。