+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
레이저 자이로스코프 는 하나 이상의 축을 중심으로 한 회전 각속도를 측정하는 데 사용되는 정밀 관성 장치입니다. 회전 질량을 사용하는 기계식 자이로스코프와 달리, 레이저 자이로스코프는 폐쇄형 광 공진기 시스템 내에서 발생하는 빛의 간섭 현상을 기반으로 작동합니다. 이 유형의 설계에 사용되는 핵심 물리적 효과는 회전하는 기준계에서 서로 반대 방향으로 회전하는 두 레이저 빔이 이동하는 광경로의 차이를 이용하는 사그나크 효과입니다.
레이저 자이로스코프의 기본 구성에는 대개 닫힌 삼각형 또는 사각형 형태의 광학 회로가 포함되어 있으며, 이 회로 내에서 서로 반대 방향으로 이동하는 두 개의 코히런트 광선이 생성됩니다. 정지 상태에서는 두 경로의 광학 길이가 동일하며 간섭에 위상 변이가 나타나지 않습니다. 시스템이 원주면에 수직인 축을 중심으로 회전하면, 사그나크 효과로 인해 각 빔의 상대적 광학 경로가 변화하여 각속도에 비례하는 위상 변이가 발생합니다.
이 위상 변이를 기록함으로써, 움직이는 기계적 부품 없이도 정확한 회전 상태를 파악할 수 있습니다. 그 결과, 레이저 자이로스코프는 매우 높은 안정성, 진동 저항성 및 긴 수명을 특징으로 하며, 이는 항공, 해양 항법, 우주 시스템은 물론 자율 주행 차량 기술 분야에서 특히 유용하게 활용됩니다.
레이저 자이로스코프는 광학 자이로스코프 그룹에 속하며, 이 그룹에는 광학 간섭계( ) 광섬유를 사용하는 장치인 FOG(, 광섬유 자이로스코프)도 포함됩니다. 이들과 비교할 때, 레이저 자이로스코프 설계는 거울 공진기의 정밀한 정렬과 레이저 파라미터의 안정화가 필요하지만, 방향의 미세한 변화를 감지해야 하는 응용 분야에서 더 높은 감도와 정확도를 제공합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。