+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi, 특히 버전 5는 데스크톱 PC를 대체할 수 있지만 특정 시나리오와 특정 사용자 프로필에 대해서만 가능합니다. 모든 사람을 위한 완전한 대체품은 아니지만 많은 경우, 특히 특정 타협을 받아들인다면 일상적인 사용자의 요구를 충족시킬 수 있습니다. raspberry Pi 5의 ##성능 및 기능 Raspberry Pi 5는 이 초소형 컴퓨터의 가장 진보된 버전입니다. 2.4GHz로 클럭된 Cortex-A76 프로세서와 최대 16GB의 LPDDR4X RAM이 사용되어 이전 버전에 비해 성능이 크게 향상되었습니다. 새로운 RP1 사우스 브리지는 프로세서의 I/O 작업(예: USB 및 SD 카드 처리)을 덜어주어 시스템 응답성을 향상시킵니다. 이는 실제로 Raspberry Pi 5가 인터넷 검색, 온라인 문서 처리, 텍스트 편집 또는 가벼운 오피스 애플리케이션을 매우 잘 처리한다는 것을 의미합니다. 브라우저에 여러 개의 탭이 열려 있는 테스트에서 기존 컴퓨터와 비교했을 때 유동성의 차이는 눈에 띄기 어렵습니다.
Raspberry Pi는 주로 Linux 기반 시스템을 사용합니다. 공식적으로는 Raspberry Pi OS가 권장되지만, 우분투, 트위스터 OS 또는 멀티미디어 작업을 위한 특수 버전(LibreELEC)도 사용할 수 있습니다. Windows 정식 버전()에 대한 기본 지원은 없으며, 사용 가능한 솔루션(예: Windows on ARM)에는 하드웨어를 완벽하게 지원하는 그래픽 컨트롤러가 없는 등 상당한 제한이 있습니다. 따라서 사용자는 새로운 도구와 시스템 관리 방식에 적응해야 할 수 있는 Linux 환경에서 작업할 준비를 하는 것이 중요합니다.
Raspberry Pi 5는 1080p 및 4K 동영상 재생도 잘 처리하지만, 후자의 경우 최적화와 적절한 냉각이 필요할 수 있습니다. 게임의 경우 구형 콘솔(예: NES, SNES, PSP)의 에뮬레이터로 잘 작동하지만 AAA 게임이나 까다로운 3D 그래픽에는 대응하지 못합니다. 그래픽 애플리케이션의 가장 큰 한계는 통합 GPU로, 최신 버전(VideoCore VII)이긴 하지만 데스크톱 PC의 보급형 그래픽 카드에 미치지 못한다는 점입니다.
Raspberry Pi 5가 안정적이고 효율적으로 작동하려면 적절한 전원 공급 장치(27W)와 능동형 냉각 장치가 필요합니다. 팬이 없으면 과열 및 소위 "스로틀링"이 발생할 수 있습니다. 팬이 없으면 과열 및 소위 스로틀링, 즉 고온으로 인한 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 또한 내장 메모리가 없기 때문에 PCIe 커넥터를 통해 마이크로SD 카드나 외장 SSD를 사용해야 합니다. 작은 크기에도 불구하고 냉각, 인클로저 및 주변 장치를 추가하면 Raspberry Pi는 보드 자체에서 알 수 있듯이 더 이상 컴팩트하지 않습니다.
브라우저, 메일, 문서 또는 YouTube와 같은 기본적인 요구 사항이 있는 사용자에게는 Raspberry Pi 5가 본격적인 컴퓨터가 될 수 있습니다. 학생, 학생, 프로그래밍을 배우는 사람 또는 일상 업무를 위한 전력 효율적인 솔루션을 찾는 사용자에게 적합합니다. 그러나 고급 애플리케이션, 비디오 편집, 컴퓨터 게임 또는 전문 그래픽 환경을 실행하려는 사용자에게는 만족스러운 솔루션이 될 수 없습니다.
Raspberry Pi 5는 사용자의 요구 사항이 적당하다면 데스크톱 컴퓨터를 대체할 수 있는 강력하고 현대적인 기기입니다. 교육용 및 사무용 애플리케이션이나 인터넷 컴퓨터로 매우 뛰어난 성능을 발휘합니다. 하지만 높은 컴퓨팅 성능이나 전문적인 도구가 필요한 Windows 환경에 익숙한 사용자에게는 한계가 있을 수 있습니다. 항상 실제 필요에 맞게 하드웨어를 조정하는 것이 좋습니다. 이 경우 Raspberry Pi 5는 기능적이지만 범용적인 컴퓨터가 되지 못합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。