+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아니요, 실제로는 Raspberry Pi의 RAM을 늘릴 수 없습니다. 메모리 모듈은 집적 회로에 영구적으로 통합되어 있으며 교체하기가 매우 어렵고 위험합니다.
데스크톱 컴퓨터에서 RAM은 일반적으로 쉽게 업그레이드할 수 있는 교체 가능한 모듈 형태로 장착됩니다. Raspberry Pi에서는 상황이 완전히 다릅니다. RAM은 시스템-인-패키지(SiP) 기술을 사용하여 메인 칩(SoC)에 직접 납땜됩니다. 즉, 메모리 칩과 프로세서가 분리할 수 없는 단일 장치를 형성합니다. 이 솔루션은 장치의 크기를 줄이고 제조 비용을 줄이며 에너지 효율을 개선하지만 나중에 업그레이드할 수 있는 가능성을 없애줍니다. 기존 컴퓨터의 경우처럼 추가 뼈대 로 보완할 수 있는 RAM 슬롯이 없습니다.
이론적으로는 원래 칩을 삭제됨과 동시에 새 칩을 납땜하여 RAM 칩을 다른 칩으로 교체할 수 있습니다(예: 1GB에서 8GB로). 그러나 이는 매우 어려운 작업이며 소위 '리볼링'을 위한 전문 장비가 필요합니다. 그러나 이는 매우 어려운 작업이며, 소위 '리볼링', 즉 볼 그리드 어레이(BGA) 칩의 볼과 소켓 연결부를 다시 형성하는 작업을 위한 전문 장비가 필요합니다. 이러한 프로세스는 일반 사용자의 능력을 넘어서는 것이며 마더보드가 영구적으로 손상될 위험이 매우 높습니다. 따라서 숙련된 애호가에게도 권장하지 않습니다. 전자 제품 애호가 커뮤니티에서 이러한 수정에 대한 몇 가지 성공적인 시도가 있었지만 이는 실용적인 솔루션이라기보다는 엔지니어링 실험에 가깝습니다. 또한 고용량 RAM 칩은 프로세서의 메모리 컨트롤러와 완벽하게 호환되어야 하므로 또 다른 문제가 발생합니다.
Raspberry Pi 5는 2, 4, 8 또는 16GB RAM(LPDDR4X 표준)과 함께 사용할 수 있습니다. 이전 모델에는 더 작은 메모리 용량(512MB 및 1GB RAM)의 변형도 있었습니다. 나중에 메모리를 늘릴 가능성이 없으므로 구매 단계에서 이미 적절한 변형을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 더 많은 RAM을 선택한다고 해서 일상적인 사용에서 항상 눈에 띄게 성능이 향상되는 것은 아니라는 점도 언급할 가치가 있습니다. Raspberry Pi를 인터넷, 프로그래밍 학습 또는 장치 제어를 위한 간단한 컴퓨터로 사용하려는 경우 대부분의 경우 4GB RAM이면 충분합니다. 서버 애플리케이션, 멀티미디어 처리 또는 가상화 작업을 할 때는 더 많은 메모리가 유용합니다.
일부 애플리케이션에서는 디스크의 스왑 파일(스왑)을 사용하여 RAM 제한을 부분적으로 우회할 수 있습니다. 그러나 이 방법( )은 메모리의 물리적 양을 늘리지 않으며 제한된 성능과 집중적인 미디어 소비(특히 microSD 카드를 사용하는 경우)와 관련이 있습니다. 또한 Raspberry Pi 5의 PCIe 커넥터를 통해 외부 가속기(예: 머신 러닝용)를 사용하는 것은 RAM에 영향을 미치지 않습니다. 데이터 처리를 지원하지만 시스템 메모리를 추가하지는 않습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。