+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
Raspberry Pi는 Linux를 특별히 개조한 버전인 Raspberry Pi OS라는 운영 체제를 사용합니다.
Raspberry Pi OS(이전에는 Raspbian이라고 불림)는 Raspberry Pi 재단에서 개발한 공식 운영 체제입니다. 높은 안정성과 개방성으로 유명한 가장 인기 있는 리눅스 배포판 중 하나인 데비안을 기반으로 합니다. Raspberry Pi OS에는 교육, 프로그래밍 및 일상적인 사용을 위해 맞춤화된 도구 세트가 포함되어 있습니다. 이 시스템은 가볍고 최적화된 전체 그래픽(데스크톱) 환경을 제공할 뿐만 아니라 Chromium 웹 브라우저, LibreOffice 오피스 제품군, 개발 도구(예: Python 및 Thonny IDE), 터미널 및 파일 관리자에 대한 액세스 등 사전 설치된 애플리케이션 세트를 제공합니다. 최신 버전의 Raspberry Pi OS에서는 기본 그래픽 서버가 이전 X11 대신 Wayland 로 변경되었습니다. 이러한 변경으로 인해 시스템의 보안과 최신성이 향상되었지만, 새로운 그래픽 환경에 아직 적응되지 않은 구형 애플리케이션에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.
Raspberry Pi OS가 가장 일반적으로 사용되지만, 필요에 따라 ** 다른 많은 운영 체제를 Raspberry Pi에 설치할 수 있습니다. 데스크톱 및 서버 버전으로 제공되는 우분투 가 인기 있는 선택지 중 하나입니다. 우분투는 리눅스형 시스템에 익숙한 사용자에게 보다 다양한 환경과 친숙한 인터페이스를 제공합니다. 멀티미디어 애플리케이션의 경우, 고화질 비디오를 재생하고 웹에서 콘텐츠를 스트리밍할 수 있는 기능을 통해 Raspberry Pi를 본격적인 홈 엔터테인먼트 센터로 전환하는 LibreELEC 이 있습니다. Windows와 유사한 시스템을 찾는 사용자라면 Windows와 유사한 데스크톱 환경과 Linux 기반 기반을 결합한 Twister OS** 를 사용해 보세요. Raspberry Pi를 처음 사용하지만 익숙한 인터페이스 레이아웃을 유지하고자 하는 사람들에게 친숙한 솔루션입니다.
Microsoft는 Raspberry Pi용 Windows 정식 버전을 제공하지 않습니다. Windows 10 IoT Core라는 특수 버전을 실행할 수는 있지만 완전한 데스크톱 환경을 제공하지는 않습니다. 이 버전은 주로 일상적인 데스크톱 사용보다는 사물 인터넷(IoT) 디바이스 개발자를 위한 것입니다. 매니아 커뮤니티 덕분에 Raspberry Pi의 ARM64 버전 에서 Windows 10 또는 11을 실행할 수 있지만 이러한 설치에는 심각한 제한이 있습니다. 무엇보다도 적절한 그래픽 컨트롤러가 부족하여 인터페이스가 원활하게 실행되지 않습니다. 시스템이 느리게 실행되며 실용적이라기보다는 실험적인 용도로 사용됩니다.
Raspberry Pi가 작동하려면 운영 체제를 microSD 카드 또는 외장 SSD에 설치해야 합니다. 이를 위해 공식 Raspberry Pi 이미저 도구를 사용하여 Raspberry Pi OS 또는 원하는 다른 시스템을 쉽게 업로드할 수 있습니다. 미디어를 연결하고 장치가 부팅되면 Raspberry Pi는 일반 컴퓨터와 똑같이 작동하기 시작합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。