+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi는 어떤 디스플레이를 지원하나요?

Raspberry Pi는 표준 HDMI 모니터부터 MIPI DSI 인터페이스를 갖춘 특수 터치스크린까지 기타 다양한 디스플레이 유형을 지원합니다. Raspberry Pi 5에서는 이러한 기능이 크게 확장되었습니다.

HDMI 커넥터 - 주요 디스플레이 방법

가장 직관적인 방법으로 Raspberry Pi에 스크린을 연결하는 방법은 HDMI를 이용하는 것입니다. Raspberry Pi 4 및 5 모델은 두 개의 마이크로-HDMI 포트 를 사용하여 두 대의 모니터를 동시에 연결할 수 있습니다. 두 포트 모두 60Hz에서 최대 4K 해상도 의 비디오 신호를 지원하므로 그래픽 환경이나 멀티미디어 애플리케이션에서 편안하게 작업할 수 있습니다. 이 성능을 얻으려면 적절한 HDMI 2.0 케이블과 4K 해상도를 지원하는 모니터가 필요하다는 점을 명심하세요.

MIPI 인터페이스 - 컴팩트한 폼 팩터의 디스플레이 및 카메라

두 번째로 중요한 커넥터 유형은 MIPI DSI(디스플레이 직렬 인터페이스) 포트 입니다. 이는 임베디드 프로젝트, 홈 오토메이션 또는 Raspberry Pi 기반 모바일 장치에 사용되는 전용 디스플레이(일반적으로 터치스크린 디스플레이)를 연결하는 데 사용됩니다. Raspberry Pi 5는 두 개의 4-트랙 MIPI 커넥터 를 사용하며, 이 커넥터는 DSI(디스플레이용) 또는 CSI(카메라용)로 작동할 수 있습니다. 이전 모델(예: Pi 4)에는 DSI 및 CSI용 2트랙 커넥터가 하나뿐이었던 것과 비교하면 두 개의 디스플레이 또는 두 대의 카메라를 동시에 연결할 수 있다는 점에서 크게 개선된 것입니다. MIPI DSI 화면은 매우 얇고 에너지 효율적이며 가벼운 무게와 내장된 터치 기능이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 예를 들어 휴대용 게임 콘솔, HMI(휴먼-머신 인터페이스) 또는 디지털 제어 패널의 설계에 자주 사용됩니다.

디스플레이 없이 작업하기 - 헤드리스 모드

Raspberry Pi는 연결된 화면 없이도 작동할 수 있습니다. 이러한 모드를 헤드리스 라고 하며 서버 시스템, 오토메이션, 측정 스테이션 또는 IoT 프로젝트에서 자주 사용됩니다. 이 경우 사용자는 네트워크를 통해 SSH(명령줄용) 또는 VNC(그래픽 데스크톱용) 프로토콜을 사용하여 원격으로 장치에 연결합니다. 이를 통해 물리적 모니터 없이도 시스템을 완벽하게 제어할 수 있으며, 이는 예를 들어 손이 닿기 어려운 곳에 장치를 설치할 때 중요합니다.

디스플레이 호환성 및 전원 공급 장치

Raspberry Pi용 디스플레이를 선택할 때는 커넥터 유형뿐만 아니라 전압 호환성 및 전원 공급 장치에도주의를 기울여야합니다. 대부분의 HDMI 디스플레이는 USB 또는 외부 전원 공급 장치를 통해 별도로 전원이 공급되는 반면, MIPI DSI 디스플레이는 Raspberry Pi의 전원 버스를 직접 사용할 수 있으므로 전압과 컨트롤러를 미세 조정해야 합니다. Raspberry Pi OS는 공식 Raspberry Pi 화면을 지원하므로 구성과 설치가 훨씬 쉬워집니다. 타사 스크린의 경우 시스템 구성 파일에 관련 매개변수를 수동으로 입력하거나 추가 컨트롤러를 설치해야 할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기