+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi에 방열판이 필요한가요?

예, Raspberry Pi, 특히 버전 5는 전체 성능을 유지하고 과열을 방지하기 위해 방열판과 가급적 능동형 냉각이 필요합니다.

Raspberry Pi가 뜨거워지는 이유는 무엇인가요?

Raspberry Pi는 작은 크기에도 불구하고 데이터 처리에서 장치 제어에 이르기까지 모든 주요 작업을 통합 SoC(시스템 온 칩)가 수행하는 본격적인 단일 보드 컴퓨터(싱글 보드 컴퓨터)입니다. Raspberry Pi 5는 2.4GHz로 클럭된 매우 강력한 Cortex-A76 프로세서()를 사용하므로 이전 모델인 Raspberry Pi 4보다 훨씬 더 많은 열을 발생시킵니다. 여러 애플리케이션 사용, 인터넷 검색, 동영상 재생 또는 코드 컴파일과 같이 칩이 더 많은 부하로 실행되면 프로세서 온도가 빠르게 안전 수준을 초과할 수 있습니다.

스로틀링이란 무엇이며 왜 문제가 되나요?

Raspberry Pi가 너무 높은 온도에 도달하면 열 스로틀링 이라는 보호 메커니즘이 활성화됩니다. 이는 더 이상의 온도 상승을 제한하기 위해 프로세서의 주파수와 성능을 자동으로 낮추는 것을 포함합니다. 스로틀링의 효과는 시스템 속도가 눈에 띄게 느려지는 것입니다. 애플리케이션이 더 느리게 응답하고 인터페이스의 유동성이 떨어지며 전반적인 사용자 환경이 덜 편안해집니다. 이 메커니즘은 하드웨어를 과열로부터 보호하지만 실제로는 장치의 잠재력을 최대한 활용하지 못한다는 것을 의미합니다.

어떤 냉각이 필요한가요?

Raspberry Pi 5에서는 방열판만으로는 최대 부하에서 장시간 작동하기에는 형태의 수동 냉각만으로는 충분하지 않습니다. 조건과 부하에 따라 팬을 사용하지 않고 열을 발산하는 방열판은 온도를 몇도만 낮출 수 있습니다(하지만 잘 선택하면 최대 10~20°C까지 온도를 낮출 수 있습니다). 가벼운 부하 조건에서는 이 정도면 충분할 수 있지만 집중적으로 사용하면 과열 문제가 발생할 수 있습니다. Pi 5에 권장되는 솔루션은 능동 냉각, 즉 방열판과 팬의 조합입니다. 공식 'Raspberry Pi 액티브 쿨러'는 이러한 시스템의 한 예로, 작고 설치가 쉬우며 장시간 CPU 부하에서도 효과적인 냉각 기능을 제공합니다. 테스트 결과, 능동 냉각 기능을 사용하면 Raspberry Pi 5를 과도하게 사용해도 40°C 이하의 온도를 유지할 수 있는 것으로 나타났습니다. Pi 5에는 팬 속도 제어를 위한 전용 PWM 커넥터가 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 즉, 시스템이 현재 온도에 따라 팬 속도를 동적으로 조정하여 편안함을 개선하고 소음을 줄일 수 있습니다.

모든 모델에 냉각 기능이 필요한가요?

모든 Raspberry Pi 모델에 동일한 정도의 냉각이 필요한 것은 아닙니다. Raspberry Pi 3 또는 4와 같은 구형 버전은 가벼운 부하에서 방열판 없이도 작동할 수 있습니다. 하지만 이러한 경우에도 최소 수동 냉각을 사용하면 장치의 안정성과 수명이 크게 늘어납니다. 데스크톱 컴퓨터, 서버, 개발 스테이션 또는 미디어 센터로 사용하거나 전체 컴퓨팅 성능을 사용하려는 경우 Raspberry Pi 5의 경우 냉각은 더 이상 권장 사항이 아니라 실제로 전제 조건입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기