+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
Raspberry Pi의 배터리 수명은 주로 모델, 사용하는 전원 공급 장치 유형 및 시스템 부하에 따라 달라지며, 수십 분에서 몇 시간까지 다양합니다.
Raspberry Pi는 일반적인 마이크로컨트롤러와 달리 전체 운영 체제, 통신 포트, 멀티코어 프로세서 등 상당히 복잡한 아키텍처를 갖춘 단일 보드 컴퓨터입니다. 따라서 단순한 임베디드 장치에 비해 전력 소비가 상대적으로 높습니다. Raspberry Pi 5 의 경우, 일반적인 전력 소비량은 정지 상태에서 2.7W, 심지어 최대 부하에서 11W 입니다. 반면, Raspberry Pi 4 는 작동 모드와 활성 주변기기 수에 따라 평균 1.4~6.5W를 소비합니다.
가장 일반적으로 Raspberry Pi는 전압이 5V이고 용량이 10,000mAh (즉, 10Ah) 정도 인 휴대용 배터리 인 소위 파워 뱅크 로 전원을 공급받습니다. 작동 시간을 추정하려면 배터리 용량을 와트시 (Wh)로 표시된 에너지로 변환해야합니다. 3.7V(파워뱅크의 리튬 이온 셀의 일반적인 전압)에서 10,000mAh의 경우, 이는 약 37Wh 의 사용 가능한 에너지를 제공합니다(실제로는 손실로 인해 더 적음). Raspberry Pi 4가 일반적인 조건에서 작동하고 약 4W를 소비하는 경우 이러한 충전식 배터리의 런타임은 약 9시간 입니다. 최대 11W까지 소비 할 수있는 Raspberry Pi 5의 경우 동일한 파워 뱅크는 과부하 상태에서 약 3 시간 동안 작동하는 데만 충분합니다. 실제 작동 시간은 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라진다는 점을 기억할 가치가 있습니다:
주 전원을 사용할 수 없는 모바일 또는 현장 애플리케이션에서 배터리로 구동되는 Raspberry Pi는 측정 스테이션, IoT 터미널 또는 휴대용 컴퓨터 의 역할을 할 수 있습니다. 이러한 프로젝트에서는 전력 소비를 최적화하는 것이 매우 중요하므로 불필요한 인터페이스(예: HDMI, Wi-Fi)를 비활성화하고 그래픽 환경 없이 헤드리스 모드로 시스템을 실행하는 것이 좋습니다.
시스템의 부하가 낮을수록 전력 소비가 줄어들어 배터리 수명이 길어집니다.
장시간 연속 작동이 필요한 프로젝트(예: 환경 모니터링)의 경우 더 큰 리튬 폴리머(LiPo) 배터리 또는 에너지 버퍼가 있는 태양광 발전()을 사용하여 24시간 작동할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。