+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi에서 Windows를 실행할 수 있지만 표준 버전이 아니라 성능 및 호환성에 주의해야 할 사항이 많은 제한된 특수 변형 버전만 실행할 수 있습니다.
Microsoft는 임베디드 장치 및 사물 인터넷 전용 Windows 특별판을 준비했습니다 - Windows 10 IoT Core. 클래식 데스크톱이없는 경량 시스템 환경, 단일 작업 또는 애플리케이션 (예 : 장치 제어, 판매 터미널 또는 오토메이션 구성 요소)을 지원하기 위해 만들어졌습니다. Windows 10 IoT Core는 일상적인 컴퓨팅에는 적합하지 않습니다. Windows 탐색기와 같은 표준 그래픽 인터페이스가 없고, 기존 Win32 응용 프로그램을 실행하지 않으며, PowerShell, Visual Studio 및 개발 도구로 작업할 수 있는 기능이 필요합니다. 이러한 이유로 주로 산업 환경이나 취미용 자동화 프로젝트에 사용됩니다.
개발자 커뮤니티 덕분에 Raspberry Pi 4 또는 5와 같은 최신 Raspberry Pi 모델에서 ARM64 에디션 에서 정식 버전의 Windows 10 또는 Windows 11을 실행할 수 있습니다. 이를 위해서는 WoA Deployer 또는 가상화 환경(예: BVM - 베어메탈 가상 머신이 있는 QEMU)과 같은 특수 도구가 필요합니다. 그러나 Microsoft는 이러한 유형의 설치를 공식적으로 지원하지 않습니다, 가장 심각한 제한은 VideoCore 칩용 그래픽 컨트롤러가 부족하다는 것입니다. 이는 시스템이 하드웨어 가속 없이 실행된다는 것을 의미합니다. 이로 인해 인터페이스 유동성 저하, 그래픽 디스플레이 문제 및 일반적으로 제한된 기능 이 발생합니다. 또한 많은 인기 Windows 애플리케이션이 x86 아키텍처 전용으로 컴파일되므로 ARM 프로세서가 장착 된 Raspberry Pi에서는 추가 에뮬레이션 계층이 필요하다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 이러한 에뮬레이션은 프로세서에 부담을 주고 성능을 크게 저하시킵니다. 이러한 환경에서는 Microsoft Office, Chrome 또는 Adobe Reader와 같은 프로그램의 작동이 느려지거나 불가능할 수 있습니다.
Windows를 실행하는 것보다 훨씬 더 나은 선택은 Linux 기반 시스템, 예: Raspberry Pi OS, Ubuntu 또는 Twister OS를 사용하는 것입니다. 이러한 시스템은 ARM 아키텍처()에 최적화되어 있으며 그래픽 가속을 지원하고 사용 가능한 하드웨어 리소스에서 원활하게 실행됩니다. Windows와 유사한 환경을 기대하는 사용자를 위해 익숙한 Windows 레이아웃과 유사한 인터페이스를 제공하지만 안정적이고 가벼운 Linux 커널을 기반으로 하는 배포판을 사용할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。