+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
깜박이는 녹색 다이오드는 깜박이는 패턴에 따라 파일 시스템 활동을 나타내거나 특정 부팅 오류를 나타냅니다. 깜박임의 횟수와 길이를 분석하여 장치가 제대로 부팅되지 않을 때 문제의 원인을 파악할 수 있습니다.
각 Raspberry Pi 모델에는 시스템이 작동 중임을 나타내는 ACT (activity의 줄임말)라고 표시된 녹색 LED가 장착되어 있습니다. 가장 일반적으로는 저장 매체 에서 데이터를 읽거나 쓰고 있음을 나타냅니다(예: microSD 카드 또는 SSD). 정상 작동 중에는 데이터 읽기 활동에 따라 다이오드가 불규칙적으로 깜박입니다. 그러나 Raspberry Pi가 부팅되지 않으면 ACT LED 가 반복적인 순서로 깜박이기 시작합니다, 이는 특정 진단 의미를 갖습니다. 이는 소위 오류 패턴이라고 불리는 LED 의 오류 패턴으로, EEPROM에 저장된 부팅 회로에서 신호하는 오류 코드입니다. raspberry Pi 조명 신호의 ##해석 ACT 다이오드는 일련의 깜박임으로 깜박일 수 있습니다. 대부분의 경우 4번의 긴 점멸과 4번의 짧은 점멸과 같이 짧은 시퀀스입니다. 각 패턴은 메모리 카드 결함, 보드 모델과의 소프트웨어 비호환성 또는 전원 공급 장치 문제와 같은 특정 부팅 문제와 관련이 있습니다. 예를 들어, 4개의 긴 깜박임과 4개의 짧은 깜박임 은 '지원되지 않는 보드 모델' 과 같은 오류, 즉 설치된 부팅 소프트웨어가 Raspberry Pi 버전을 인식하지 못하여 시스템을 로드할 수 없음을 나타냅니다. 반면, 고정된 패턴 없이 빠르고 불규칙하게 깜박이는 경우 SD 카드가 올바르게 삽입되지 않았거나 손상되었음을 나타낼 수 있습니다 . 어떤 상황에서는 Raspberry Pi가 깜박이는 패턴이 나타나지 않습니다. 이는 또한 부팅 절차를 시작하지 못하는 EEPROM 부트로더 결함 등 문제가 있다는 신호일 수 있습니다.
깜박이는 다이오드의 패턴을 해석하여 적절한 수리 단계를 수행할 수 있습니다. 메모리 카드 읽기 오류가 감지되면 Raspberry Pi 이미저 도구 를 사용하여 운영 체제 이미지를 다시 기록하는 것이 좋습니다. 부팅 펌웨어 비호환성과 관련된 문제인 경우, 동일한 도구에서 수행할 수 있는 EEPROM 펌웨어 업데이트 를 수행해야 할 수 있습니다. 전원 공급 장치 오류 의 경우 다이오드에 너무 낮은 전압(저전압이라고 함) 이 표시될 수 있습니다. 잘못된 전원 공급 장치를 사용하면 시스템 불안정 및 부팅 오류가 발생하는 경우가 많습니다. Raspberry Pi 5는 5A에서 5.1V의 안정적인 전원 공급 장치가 필요합니다. 특히 진단 기능이 더 제한적이었던 Pi 5 이전 모델에서는 LED 패턴의 해석이 Raspberry Pi 모델마다 약간씩 다르다는 점을 염두에 두어야 합니다. 깜박이는 횟수를 기준으로 문제를 식별하는 데 도움이 되는 LED 오류 코드의 전체 표는 Raspberry Pi 설명서 **** 에서 확인할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。