+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi 5에는 어떤 전원 공급 장치가 필요하나요?

Raspberry Pi 5에는 최대 5A에서 5.1V를 공급하는 27W 전원 공급 장치와 USB-C 커넥터가 필요합니다. 이는 장치의 완전한 성능과 안정적인 작동을 보장하는 데 필수적입니다.

Raspberry Pi 5에 더 강력한 전원 공급 장치가 필요한 이유는 무엇인가요?

이전 모델과 비교했을 때 Raspberry Pi 5는 성능이 크게 향상되었습니다. 2.4GHz로 클럭된 쿼드코어 Cortex-A76 프로세서, 최신 비디오코어 VII 그래픽 칩, PCIe 인터페이스를 통한 고속 NVMe 드라이브 및 주변 장치 지원 기능을 갖추고 있습니다. 하지만 이러한 기능에는 훨씬 더 높은 전력 요구 사항이 따릅니다. 최대 성능 모드에서 보드의 전력 소비량만 11W 이상 ** 에 달할 수 있으며 USB 3.0 포트에 연결된 추가 장치, 확장 모듈 또는 액티브 쿨링에도 자체 전원 공급 장치가 필요합니다. 파워 리저브를 제공하고 과부하를 방지하기 위해 Raspberry Pi 재단은 공식 전원 공급 장치 USB-C 27W (5.1V / 5A)** 를 개발했습니다. 이 전원 공급 장치는 전압 강하의 위험 없이 Raspberry Pi 5가 과부하 상태에서도 최대 용량으로 작동할 수 있도록 보장합니다.

잘못된 전원 공급 장치 사용의 영향

이전 모델의 Raspberry Pi 4(15W)나 일반적인 USB 충전기 전원 공급 장치와 같이 약한 전원 공급 장치를 사용하면 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. Raspberry Pi 5의 전원 공급 회로는 전압을 자동으로 모니터링하고 전압이 4.64V 이하로 떨어지면 저전압 경고를 활성화합니다. 이 경우 시스템이 스로틀링 모드(, 즉 프로세서의 작동 주파수가 자동으로 낮아집니다)로 들어갈 수 있습니다. 그 결과 눈에 띄는 성능 저하, 연결된 장치의 작동 문제(예: SSD 블랙아웃) 또는 전체 시스템의 불안정성이 발생할 수 있습니다. 중요한 것은 Raspberry Pi 5 자체의 USB C 커넥터가 전류 감지 및 전력 협상을 지원하지만 전원 공급 장치가 적절한 표준을 충족하는 경우에만 가능하다는 것입니다. 5A라고 표시된 일부 저가형 충전기는 실제로는 훨씬 적은, 특히 작동 시간이 길고 온도가 높을 때 더 낮은 전력을 공급할 수 있습니다.

다른 전원 공급 방식이 가능한가요?

기술적으로는 전원 라인에 직접 5V를 공급하는 GPIO 핀 을 통해 Raspberry Pi 5에 전원을 공급하는 것이 가능합니다. 그러나 이 방법은 폴리머 퓨즈 또는 서지 보호와 같은 내장 보호 회로를 우회하므로 기기가 영구적으로 손상될 위험이 높습니다.

주의: GPIO를 통한 전원 공급은 전압과 전류를 정밀하게 제어하고 전원 공급 신호의 적절한 필터링을 처리할 수 있는 고급 사용자만 사용해야 합니다.

안정적인 전원 공급이 왜 그렇게 중요한가요?

Raspberry Pi 5는 데스크톱 컴퓨터, NAS 서버, IoT 게이트웨이 또는 인공 지능 가속 장치로 작동할 수 있기 때문에 더 이상 단순한 교육용 보드가 아닙니다. 이러한 애플리케이션에서는 몇 시간 또는 며칠 동안 안정적인 작동이 중요합니다. 부적절한 전원 공급은 시스템 중단, 파일 시스템 손상 또는 읽을 수 없는 SD 카드와 같은 Raspberry Pi 문제의 가장 일반적인 원인 중 하나입니다. 따라서 충분한 전력을 공급하는 검증된 전원 공급 장치에 투자하는 것은 안정적인 시스템을 구축하는 데 필수적인 부분입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기