+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi는 특히 기존 데스크톱 컴퓨터와 비교했을 때 에너지 효율이 높은 기기입니다. Raspberry Pi 5와 같은 최신 모델이 이전 모델보다 눈에 띄게 더 많은 전력을 소비한다는 사실에도 불구하고 말입니다.
에너지 효율이란 기기가 가능한 한 적은 전력을 소비하면서 특정 작업을 수행할 수 있는 능력을 말합니다. 단일 보드 컴퓨터(단일 보드 컴퓨터)인 Raspberry Pi는 교육용, 산업용 또는 서버용으로 저전력 소비를 위해 설계되었습니다. 일반적인 전력 요구량이 50150W를 초과하는 풀사이즈 PC와 비교했을 때, Raspberry Pi는 모델과 부하에 따라 111W 사이에서 작동합니다.
유휴 모드에서 Raspberry Pi 4B는 약 1.4W, 최대 부하에서는 약 6.5W 에 도달합니다. Raspberry Pi 5의 경우 이 값은 더 높습니다 - 유휴 상태에서 약 2.7W, 최대 부하 CPU 및 활성 주변기기에서 최대 11W. Pi 5의 공칭 전력 소비량은 증가했지만 이는 컴퓨팅 성능, 최신 인터페이스(PCIe, 고속 USB 3.0) 및 시스템 확장성의 증가로 인한 직접적인 결과입니다. 중요한 것은 전력 효율, 즉 소비된 와트당 처리되는 데이터의 양이 증가했다는 점입니다. 즉, Raspberry Pi 5는 이전 버전보다 훨씬 더 효율적입니다. raspberry Pi의 ##절전 모드 기본적으로 Raspberry Pi는 수요 거버너라는 전력 관리 메커니즘을 사용하여 현재 필요에 따라 프로세서의 클럭을 동적으로 조정합니다. 유휴 상태에서는 칩이 낮은 클럭으로 작동하여 전력 소비를 최소화하고, 부하가 증가하면 자동으로 처리 능력을 높입니다. 프로세서가 항상 최대 주파수로 실행되는 성능 모드를 강제 실행할 수도 있습니다. 이렇게 하면 시스템의 응답성이 향상되지만 유휴 상태에서는 전력 소비가 크게 증가합니다. Raspberry Pi 5의 경우 약 4.7W, 이는 24/7 작동에 좋지 않습니다.
Raspberry Pi는 며칠 또는 몇 달 동안 중단 없이 실행해야 하는 프로젝트에서 특히 가치가 높습니다. 예를 들면 홈 NAS 서버, IoT 게이트웨이, 데이터 로거, 모니터링 시스템 또는 빌딩 오토메이션 등이 있습니다. 이러한 시나리오에서 낮은 전력 소비는 운영 비용 절감과 무정전 전원 공급 장치(UPS)에 대한 요구 사항 감소로 이어집니다. 또한 파워뱅크나 태양광 패널로 Raspberry Pi에 전원을 공급하는 모바일 애플리케이션에서도 낮은 전력 소비는 중요한 이점입니다. 인터페이스, Wi-Fi 또는 사용하지 않는 서비스를 비활성화하는 등 시스템 최적화를 통해 배터리 수명을 더욱 늘릴 수 있습니다. Raspberry Pi - 미니 컴퓨터 구매하기
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。